This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPUSI2/NOPB

Guru**** 1181680 points
Other Parts Discussed in Thread: SPUSI2, LMP92018
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/874194/spusi2-nopb

主题中讨论的其他器件:SPUSI2LMP92018

您好!

我们从 新加坡 Mouser 购买了 SPUSI2/NOPB,并出现了 USB 驱动程序问题。 我们安装  了传感器信号路径控制软件 和  TinyI2CSPI 软件以及个性化文件 软件,并遵循  SPUSI2 USB 接口软件狗用户指南。 基本上,一旦我们 使用 USB 电缆连接此 SPUSI2/NOPB,USB 设备就无法识别。 提示为未知设备。  它会查找 USB 驱动程序,请告诉我们 USB 驱动程序的位置。

此致。

SudhaL

----------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 技术支持团队:

    此外,我注意到评估板的操作系统建议使用 Window-XP。 但是,我使用的是 Window-10。 我能不能知道给定的软件   传感器信号路径控制软件 和  TinyI2CSPI 软件和个性化文件 软件是否能在 Window-10中工作并自动下载 USB 驱动程序。 似乎,不是。 请帮助评估并提供进一步的建议。

    此致

    SudhaL

    ----------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!  

    感谢您使用 TI 论坛、很遗憾听到这是一个问题。 该软件是为 Windows XP 设计的主要操作系统。  

    我们可能还有其他替代解决方案。 您能帮助我们了解有关该应用程序的更多信息吗? 您是否希望使用我们的任何传感解决方案? 是否有您正在考虑的特定部件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arjun:
    感谢您发送邮件。 应用是测量我们产品的直流电压以进行测试。 我们将 LMP92018 Eva 板与 SPUSI2/NOPB 结合使用。
    安装指南还规定,需要复制"sensorpath.sys "“sensorpath.inf"”。 我能不能知道在哪里可以找到这些文件。
    ========================================================================
    1.0 SPUSI2设置过程。

     

    1.将 Sensorpath 驱动程序文件(sensorpath.sys 和 sensorpath.inf)下载到计算机上,然后再将板连接到计算机。 将 sensorpath.sys 复制到 C:\Windows\system32文件夹中,将 sensorpath.inf 复制到 C:\Windows\system32\drivers 文件夹中。 右键单击 sensorpath.inf 并选择“Install”(安装)。

    ================================================================================
    此致。
    SudhaL
    ----------
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arjun:

    感谢您发送邮件。 应用是测量我们产品的直流电压以进行测试。 我们将 LMP92018 Eva 板与 SPUSI2/NOPB 结合使用。

    安装指南还规定,需要复制"sensorpath.sys "“sensorpath.inf"”。 我能不能知道在哪里可以找到这些文件。
    ========================================================================
    1.0 SPUSI2设置过程。

     

    1.将 Sensorpath 驱动程序文件(sensorpath.sys 和 sensorpath.inf)下载到计算机上,然后再将板连接到计算机。 将 sensorpath.sys 复制到 C:\Windows\system32文件夹中,将 sensorpath.inf 复制到 C:\Windows\system32\drivers 文件夹中。 右键单击 sensorpath.inf 并选择“Install”(安装)。


    ================================================================================

    此致。
    SudhaL
    ----------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SudhaL、

    感谢您提供有关该应用的更多信息、同时表示您需要 LMP92018器件方面的帮助。 由于这是一个 DAC、我将把这个线程分配给我们的 DAC 团队、他们将为您提供所需的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhal、

    我已经研究过这一点、我的理解是该驱动程序与 Windows 10不兼容。  Windows 10要求所有驱动程序都具有"数字签名"证书、但此驱动程序不具有此证书。   

    您将需要使用 Windows XP 或 Windows 7运行该软件。   

    请注意、EVM 硬件需要一个简单的 SPI 接口、因此、如果您实施 SPI 代码、任何微控制器都应允许您与寄存器进行交互。  我可以帮助您在运行某个器件后配置该器件的示例命令。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的反馈。

    a)您能否帮助我提供 Sensorpath 驱动程序文件 、例如"sensorpath.sys 和"sensorpath.inf"。  请参阅文档的第30页。 "TINYI2CSPI.doc"。 此文件位于  

    C:\Program Files (x86)\TinyI2CSPI\dist\doc。 我可以尝试此操作。

    B)并行地,您能否为我提供通过微控制器配置 LMP92018器件的示例命令。 我正在使用 Micochip 的 PIC18F46K42。

    此致。

    SudhaL

    ------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhaleswar、

    我无法找到您要查找的文件。  创建此文档的原始工程师不再与公司合作。  我建议您在 Windows 7 PC 上试用该软件。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的反馈。 我还尝试使用 Window-7,并遇到与 Window-10相同的问题。 因此、我需要 SPUSI2/NOPB 演示板的 USB 驱动程序文件。 您能不能帮助提供 USB 驱动程序的位置/提供下载链接@我的结尾

    此致

    SudhaL

    --------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SudhaL、

    我找不到这些驱动程序文件。  我还订购了 SPUSI2、以便可以在我的一侧尝试。  当您尝试评估此器件时、我建议您继续使用外部 SPI 源。

    您的 SPI 应配置为符合建议的时序表。

    初始化步骤如下:

    1、通过寄存器0x3B 向器件块上电、写入0x7F00

    2.通过寄存器0x38设置 ADC 增益(默认为2×VREF)

    3.启用所需的 ADC 通道-寄存器0x37

    4、配置 ADC 模式、触发 ADC 开始转换、例如寄存器0x36、写入值0x3000。

    5.通过写入温度配置寄存器0x0A、值0x0008来启用温度传感器

    6.设置 DAC 并根据需要读取 ADC。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的反馈。 目前、我正在尝试与外部微控制器建立一个 SPI 通信通道、但希望使用 SPUSI2、因为它非常方便、这就是我们从 TI 购买 SPUSI2的原因。 希望您能提供一些支持 。

    谢谢。

    此致

    SudhaL

    ------------