This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843 ES01迁移到 ES02

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/870187/iwr6843aopevm-migration-of-iwr6843-es01-to-es02

器件型号:IWR6843

您好!

我正在尝试将 IWR6843 ES01迁移到  IWR6843板上"mmWave_SDK_03_02_00_06_AOP"中的下一版本代码。

我使用以下链接文档进行迁移、是否有任何其他文档可用于迁移。

http://www.ti.com/lit/an/swra656a/swra656a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    AOP ES 迁移文档正在处理中。

    谢谢

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh、

    感谢您的回复、

    对于迁移、我将使用 "mmWave_SDK_03_02_00_06_AOP" SDK。

    是否支持迁移?

    谢谢、

    Vijaya Krishna。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijaya、

    您需要使用适用于 ES2.0的毫米波 SDK 3.3.0.3

    谢谢

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。