This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA400-Q1:您能告诉我70MPa 氢气的压力感应解决方案吗?

Guru**** 1108040 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA300, PGA302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/874693/pga400-q1-could-you-tell-me-pressure-sensing-solution-for-hydrogen-gas-with-70mpa

器件型号:PGA400-Q1
主题中讨论的其他器件: PGA300PGA302

大家好、  

您能告诉我70 MPa 氢气的压力传感器吗?  

我发现 PGA400-Q1是一种良好的压力测量方法、但我缺少压力传感解决方案。 请让我确保正确与否。
它用于检测燃油箱中的压力以确保安全。

此外、您能否为我提供一些有关压力传感的基本技术文档?  我想知道哪些参数对于决定压力传感解决方案很重要。  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ochi、

    根据您的应用需求、您可能更适合使用不同的器件。 是否已选择压力传感元件? 传感器的输出范围以及励磁要求将决定最适合您的器件以及系统的输出方法。 您是否需要输出4-20mA 电流或电压输出? Q1汽车认证是否为要求?

    我将使用 PGA300连接一个 TI 设计、PGA300是一款更简单、更便宜的压力传感 IC。 其中包括一些有关压力传感应用的一般信息。  http://www.ti.com/lit/ug/tiduae1/tiduae1.pdf

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、  

    我还没有决定。 现在、我只考虑哪种解决方案通常适用于燃料电池车辆的燃油箱压力感应。

    目标器件规格如下所示。  

    • 对于汽车:Q-100
    • 压力范围:70MPa
    • 精度:+5%至-5%
    • 输出:4~20mA 直流
    • 输入电压:24V

    请告诉我哪种解决方案适合它吗?

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于需要进行汽车认证、我最初建议使用 PGA302。 商用版目前已发布、但汽车版将于20年第4季度发布。 商业版本可用于初始评估。

    提出建议的主要原因是 PGA302是一款更简单的器件、不需要用户创建的固件、启动并运行起来会更快。

    缺点是 PGA302设计用于5V 输入、并且在内部不支持4-20mA 运行。 要在这种情况下工作、需要由稳压器为 PGA302供电、并且需要一些外部电路从 PGA302的电压输出获得4-20mA 的输出。 我要附加一个简单的 TINA 仿真、该电路将使用 PGA302的输出 DAC 在0.5V 至4.5V 范围内生成4-20mA 信号(输出 DAC 的整个范围为0-5V)。

    e2e.ti.com/.../PGA302_2D00_4_2D00_20mA_2D00_Example.TSC

    此电路基于您可以在此处看到的 TI 设计: http://www.ti.com/tool/TIPD158

    此 TI 设计包括更详细的电路分析和仿真。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论!

    此致、
    Ochi