This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:运行生命体征实验

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843BOOST, IWR1443, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/874773/awr1843boost-running-the-vital-signs-lab

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1843IWR1443AWR1642

我在这里的最终目标是让为 IWR1443设计的生命体征实验室在我当前拥有的 AWR1843BOOST EVM 上工作。 我已经过代码并进行了许多更改、但无法成功编译项目。 是否有人会列出需要更改的所有内容以使该实验在 AWR1843上运行?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们建议您在 AWR1843BOOST EVM 上运行为 AWR1642设计的生命体征实验。

    在 AWR1843上移植 IWR1443生命体征实施需要付出更多努力、这超出了我们团队可以提供的支持范围

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    我在工业工具箱中查看过、找不到为 AWR1642构建的项目、您是否可以参阅汽车工具箱占位和生命体征检测实验室? 我尚未详细了解该实验、但我认为它也不适合我们的用例。 下面是我在工业工具箱中看到的内容:

    编辑:我相信您正在谈论驾驶员生命体征实验室? 请告诉我、如果是这种情况、我将进一步研究。 但是、我想再次知道我需要改变什么才能使它在1843上运行。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它位于汽车工具箱中

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    好的、我在汽车工具箱中找到了驱动程序生命体征实验室、但在 AWR1843BOOST 上编译和运行该实验室需要做些什么更改?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不需要任何改变

    您可以刷写二进制文件并运行它

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、我不能说我希望它能正常工作...我想简短地解释一下为什么为1642构建的二进制文件在1843上运行。

    另外一个更紧迫的问题是、2.9汽车工具箱中包含的"驾驶员生命体征"实验室的代码似乎没有构建、即使我没有做任何更改。 我安装的软件是否有问题、或者工具箱本身是否有问题? 已附加构建日志。

    谢谢、

    Adame2e.ti.com/.../vitalSigns_5F00_16xx_5F00_mss_5F00_build_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "有关为1642构建的二进制文件为何在1843上运行的简短说明。"

    原因是 AWR1843器件是 AWR1642的超集。 器件之间的主要区别在于 AWR1843具有3Tx、更大的存储器和更高的 IF 带宽。 这些功能都不会影响生命体征、因为此应用仅使用1Tx

    "2.9用于"驾驶员生命体征"实验室的汽车工具箱中似乎没有构建"

    请确保已安装发行说明中提到的毫米波 SDK "

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    感谢您的清除、我下载了所需的 SDK、并且现在能够构建项目。 我的最后一个问题是工业生命体征实验室和驾驶员生命体征实验室之间的主要区别是什么?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驾驶员生命体征可在前后支撑传感器。

    DVS 在 DSP 上实现、因此代码更易于理解

    现在关闭线程

    谢谢你

    Cesar