请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP112 主题中讨论的其他器件: HDC1080、 TMP117
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、我们使用了 TMP112、TPM117、HDC1080、发现常见故障错误、初始化失败、读取失败、开始测量失败、读取异常。 在什么情况下会发生这些错误、我们如何避免这些错误?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Xiansheng -
您在这里所说的三个部件具有 I2C 共用。 我建议您在这里检查总线上是否安装了上拉电阻器、然后检查固件并与数据表进行比较、以确保您等待正确的时间进行测量转换、 并检查每个器件是否具有唯一的地址集- HDC1080只能为0x80/0x81 (8位地址、w/r)、TMP112和 TMP117共用相同的机制、写入的8位地址可能为0xA0、0xA2、0xA4或0xA6、 因此、需要确保这两种设置彼此不同 -如果您要发布原理图和所做的任何逻辑分析仪捕获、我们可以帮助您进一步排除故障。