请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP112-Q1 主题中讨论的其他器件: LM50-Q1、 LMT87-Q1
你(们)好
我们需要 TMP112AQDRLRQ1 FMEDA 日期来获得 ISO26262认证,您能提供吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、PYTsai、
感谢您的耐心等待。
与我的团队核实后、FMEDA 不适用于 TMP112-Q1、在可预见的将来也不可能提供。 我们通常不会为温度传感器生成与功能安全相关的此级别文档。
在不久的将来、我们具有可用功能安全相关文档的温度传感器将列在"传感器 :http://www.ti.com/technologies/functional-safety/overview.html "下
我们提供适用于 LMT87-Q1和 LM50-Q1的 FIT 和 FMD 文档、如果这些传感器是可接受的、我们可以共享这些文档。 如果您对这些器件有任何兴趣、请告诉我。
此致、
Brandon Fisher