This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:LDC1101

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/875538/ldc1101-ldc1101

器件型号:LDC1101

如果传感器线圈以3米/秒线性移动。 它能否检测到金属中的任何缺陷?  

请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivam、

    这不是 TI 电感式感应产品系列的推荐应用。 以下是我认为它不起作用的原因:

    - Rp 测量有助于检测金属中的成分变化、但 Rp 测量最适合用于识别多种不同的金属。 它可能无法很好地识别微小的变化。

    - Rp 随温度变化很大、这是它不适合检测微小变化的原因之一。

    L 测量很适合检测距离变化、但它无法检测比线圈尺寸小得多的小杂散或缺陷。

    -当线圈移动时、从金属到线圈的距离发生任何变化都会改变 Rp 和 L 读数。 因此、您将无法判断该差值是由于缺陷还是由于距离变化较小

    -金属或线圈的倾斜也会看起来像距离变化