This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:mmWave Studio GUI 上的"Static config"选项卡/"Data config"选项卡/"Sensor config"选项卡的设置

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/873452/iwr6843isk-ods-settings-for-static-config-tab-data-config-tab-sensor-config-tab-on-mmwave-studio-gui

器件型号:IWR6843ISK-ODS
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVMIWR6843

您好,

我尝试 通过 mmWave Studio GUI 捕获 LVDS 输出、如下面手册中的"图9.7 Matlab 中的后处理"。

按照 手册的说明、我成功地为 GUI 加电 、但 我面临着第7/8/9条中的"Static config"选项卡/"Data config"选项卡/"Sensor config"选项卡的大量设置。

我想这些设置是由 BSS/MSS 固件波配置 的、无需手动修改任何设置。 我对吗?

如果 建议为 IWR6843ISK-ODS 使用 FW、请 提供建议。

手册:用户指南  mmWave Studio GUI

此致、

T.Tsuj

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您有 iwr6843ISK-ODS ES2板、则可以使用最新的最佳 RADAR Studio 版本02.01.00.00。  您需要加载的固件为:

    BSS FW:C:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\rf_ever_firmware\radarss\xwr68xx_radarss.bin
    MSS 固件:C:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\rf_ever_firmware\masterss\xwr68xx_masterss.bin


    如果您使用的是 ES1板、则需要使用较旧版本的 RADAR Studio。  您需要加载的固件为:

    BSS FW:C:\ti\mmwave_studio_02_00_00_02\rf_ever_firmware\radarss\xwr68xx_radarss.bin
    MSS 固件:C:\ti\mmwave_studio_02_00_00_02\rf_ever_firmware\masterss\xwr68xx_masterss.bin

    您提到的设置可根据您的需求进行配置。  但您可以使用默认配置。  您唯一需要注意的时间是静态配置期间。  您需要确保

    1) 1)对于通道配置、您启用所有 TX 和 RX 通道。  

    2) 2)对于 ADC 配置、您可以配置正确的格式(通常我们使用的是复合1x 模式)。

    此处还附上了 reference.e2e.ti.com/.../mmWave_5F00_sensor_5F00_raw_5F00_data_5F00_capture_5F00_using_5F00_DCA1000_5F00_68xx.pptx 的更详细的文件

    最棒的

    Zigang   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    感谢您的回复。 让我再提出一些问题;

    1) 1)我假设当通道配置中的 Rx0/1/2/3 被启用时、LVDS 通道配置中的 Lan1/2/3/4应该被启用。 请告知 在启用 Tx0/1/2时是否应修改任何设置。

    2) 2) 尽管您建议使用肤色1x 模式、 但在下面的手册中选择了肤色2x 模式。 请告知肤色1x 模式 和 肤色2x 模式的含义以及我应如何选择该模式。

    Manal: User's Guide mmWave Studio GUI

    此致、

    Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taka:

    1) 1)请勿更改 LVDS 通道设置。  它基于器件。  与启用的 RX 通道数量无关。

    2) 2) Complex1x DC 为零范围。  复数2x 具有负范围、这不有用。  通常我们使用复数1x 模式、除非您想检查 IQ 不平衡。

    最棒的

    Zigang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    似乎成功地捕获了 LVDS 数据。 接下来、我们将在 Matlab 上对其进行仿真。 如果您可以提供将捕获的数据转换为*。mat 数据的方法、我会很好。

    此致、

    Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第24.8节 DCA1000 EVM 捕获格式中列出了二进制数据格式(xWR16xx Complex、4通道、2通道、Non-Interleaved)

    Radar Studio 用户指南位于 :C:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\docs\mmwave_studio_user_guide.pdf。

    下面是一个示例代码、用于解析一帧数据并将其永久置入3D 阵列;

    FID = fopen ('C:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\mmWaveStudio\PostProc\adc_data.bin'、'r');
    num_adc_samples = 256;NUM_啁 啾= 32;NUM_virtual_ANAINS = 4;  

    Samples = NUM_ADC_SAples * NUM_CHIRPS * NUM_virtual_ANAINS;
    dataChunk = fread (fid、samples*2、'uint16'、'l');
    fclose (fid);
    dataChunk = dataChunk -(dataChunk >= 2^15)* 2^16;

    %通过 iwr6843 + DCA1000、radar_data 具有以下格式的数据
    % Rx0I0、Rx0I1、Rx0Q0、Rx0Q1、Rx0I2、 Rx0I3、Rx0Q2、Rx0Q3、...
    %以下脚本将其重新调整为一个4维数组。
    len = length (dataChunk)/2;
    adcOut (1:2:len)= dataChunk (1:4:end)+ 1J* dataChunk (3:4:end);
    adcOut (2:2:len)= dataChunk (2:4:end)+ 1J* dataChunk (4:4:end);
    adcOut =整形(adcOut、NUM_ADC_SAples、NUM_virtual_ANAINS、NUM_啁 啾);
    adcOut = permute (adcOut、[1、3、2]);

    请注意、此代码仅适用于第24.8节中列出的数据格式。  

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    感谢您的回复。

    我们 将 使用 IWR6843ISK-ODS 通过 DCA1000捕获原始数据。 请告知 xWR16xx 的数据格式是否与 xWR6843相同。

    如果不是、请告诉我数据格式、如第24.8节和要转换为*。mat 的示例代码。

    此致、

    Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taka:

    是的、xWR1642、xWR1843和 xWR6843的数据格式完全相同。   

    最棒的

    Zigang