This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8802:通过 I2C 或 GPIO 从 MCU 启动和停止喇叭

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS8802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/874593/tps8802-horn-start-and-stop-from-mcu-via-i2c-or-gpio

器件型号:TPS8802

大家好、

    目前、我们对 TPS8802 IC 感兴趣。

    为此、我们有一个问题要启动 Horn。 (任何2端子或3端子压电式)。

    我们的系统将由烟雾和 CO 组成(因此我们喜欢使用 TPS8802)。。此外、还有其他液化石油气、CO2传感器、但对于这些传感器、我们有不同的 AFE、现在工作正常。

    因此、主要问题是我们需要控制来自 MCU 的 TPS8802的 Pizzo 蜂鸣器。 (因此,即使没有烟雾或 CO,也可以使用 I2C 或 GPIO 使 MCU 的压电蜂鸣器发出蜂鸣声)。

    从数据表中可以看出,使用 i2c res ENABLE2 (bit 1,Horn_EN),我们可以启动和停止蜂鸣器),它是否正确? 或者  、如果它检测到烟雾/CO 和 Horn_EN 位置位、它类似于从 TPS8802自动启动和停止。 基本上、我们需要从 MCU 手动启动压电式。(每当我们的系统检测到我们想要启动压电式的各种气体时、我们的目标是使用 TPS8802的喇叭驱动器的功能、而不是为压电式设计单独的安全产品)  

谢谢、
Bhautik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhautik、

    感谢您的提问。 通过使用由微控制器控制的 HBEN 引脚和 Horn_EN 寄存器位启用 TPS8802喇叭驱动器。 这意味着可以独立于任何烟雾或 CO 状态启用喇叭。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grant、

       感谢您的快速回答。 这将解析我的查询。

    谢谢、
    Bhautik