This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:AFE 输出电压

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, ADS8166, LMP91000EVM, ADS8332
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/874340/lmp91000-afe-output-voltage

器件型号:LMP91000
主题中讨论的其他部件: ADS8166ADS8332

你好

我正在尝试将 LMP91000与规格、Alpha、Citetech 等气体传感器配合使用 我想将其中4个用于 ADS8166。 我的问题是

ADS8166的电压基准为4096mV。 如果将其用作 LMP91000的外部 VREF、并将内部零点设置为默认值50%、应如何计算 VOUT 上的电压输出?

2、通过计算得到匹配的 VOUT 从 LMP91000到16位 ADC 的值。

例如、规格 CO 传感器输出为4.75nA/PPP、范围为0-1000ppm。 我喜欢 LMP91000上的设置以及它们的计算方式、以便将它们用于其他气体。

此致

Vijay

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay -  

    如果您打开 EVM GUI、则可以从 AlphaSense 和 City Tech Devices 设置中进行选择。  

    例如:  

    对于规格传感器器件、正如您在上面的表中所示、

    在该表中、您可以看到、偏置电压为0至5mV、刻度为0至1000ppm、输出为~4.75nA/ppm -  

    这些用户有一个开放源码 zip 文件、您可以注册并下载、他们有一个 LMP91000.c 和.h 文件、您希望该文件对您有所帮助-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh

    我正在尝试了解如何计算 VOUT、假设传感器输出在~4.75nA/ppm 时介于0-1000ppm 之间。 由于我们不是工程师、因此您提到的软件可帮助我们计算 LMP91000的设置、但它不能帮助我们选择合适的 VREF 和 ADC。

    此致

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay -  

    在规格传感器的文档下载部分、昨天我在其中指出了作为较大代码示例一部分的.c 和.h 文件、还有一个名为  D-ULPSM 修订版0.3 LMP91000设置的 PDF 、此处显示器件型号110-102 (其 CO 传感器) 它们将 Vref 列为2.048、并且所使用的 ADC 位于其 EVM (同一节中的原理图)上的 PIC24F 内部 、具有12位 ADC。 (MSP430或 MSP432在此处同样容易使用)


    LMP91000EVM 可连接到 AlphaSense 和 City 器件、并具有 http://www.ti.com/product/ADC161S626板载16位 SAR ADC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh

    我已经有了这些文件、我们已经让传感器与 MSP4306989 launchpad 协同工作。 我还有规格数字传感器套件。 我想了解这些设置背后的计算。 我正在尝试开发一个具有4个 LMP91000s 和多通道16位 ADC 的4气体传感器。 我想知道什么是最佳 VREF、以及如何计算不同制造商的不同气体传感器的设置。 ADS8332和 ADS8166附带4.096V VREF。 我不知道这是否合适。 我想了解理由、以便能够决定 BOM 和设置。

    此致

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay -  

    LMP91000是一款跨阻放大器、这意味着它将电流转换为电压。 电压输出 基本上等于 TIA 同相引脚上的基准电压减去工作电极引脚提供的电流的增益乘积。  

    因此、Vout =(Vref_div (LMP91000内部))-(RTIA (增益) x Iwe)

    第5页这里有一个使用 Alphasense 的 CO-AF 传感器的工作示例=>