请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP422 团队、
我的客户正在使用 TMP422-Q1汽车版的 TMP422双温度传感器。 在 I2C 接口上进行时序分析时、向 TMP422-Q1器件写入数据时会出现保持时间问题。 处理器 I2C 接口在 SCL 信号的下降沿之后具有0ns 的输出保持。 TMP422-Q1的输入数据具有25ns 的保持时间要求。 当查看标准 TMP422数据表时、该器件具有0ns 保持时间要求。
TMP422-Q1数据表:
TMP422数据表:
标准器件和汽车器件之间的保持时间要求为何如此不同?
标准器件的注(1)是否也适用于汽车器件? “对于 SCL 下降时间小于25ns 和/或 SDA 上升或下降时间小于25ns 的情况,保持时间应大于25ns。”
谢谢、
Aaron