This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:从 iwr1642导入 ADC (devpack+tsw1400evm 与 dca1000evm)

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/873216/iwr1642boost-import-adc-from-iwr1642-devpack-tsw1400evm-vs-dca1000evm

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642DCA1000EVMTSW1400EVM

您好!

我使用 iwr1642+mmWave DevPack 从雷达读取 ADC 数据。  
我从论坛和用户指南中了解到,需要对 devpack tsw1400evm 进行附加操作,或者可以用 dca1000evm 替换整个设置。

我从每种方法中获得了哪些好处? (添加另一张卡/替换整个卡)
建议使用哪一种?


祝你一切顺利、
奥伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oren、

    建议使用 DCA1000 EVM。 之前、DevPack 和 TSW1400EVM 用于原始数据采集。 但是、DCA1000是最新的解决方案、与 TSW1400一样、它可以在不限制文件大小的情况下实现更长的数据采集。

    Amanda