This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:[ITB4.2.0 - 3D 人员计数]当 cfg 在器件已运行时发送到器件、它不会发送"done 和 quot;发送到"sensorStart"。

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/870501/iwr6843isk-ods-itb4-2-0---3d-people-counting-when-cfg-is-sent-to-device-while-it-is-already-running-it-doesn-t-send-back-done-to-sensorstart

器件型号:IWR6843ISK-ODS

您好!

我  使用以下 FW 和 cfg 在 MMWAVE_INDUSIAL_TOWK_4_2_0中运行68xx_3D_people 计数实验。

固件:"C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_2_0\labs\people_counting\68xx_3D_people_counting\prebuild_binaries\3D_people_count_68xx_demo.bin"

CFG:"C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_2_0\labs\people_Counting\68xx_3D_people_Counting\chirp_configs\ods_6m_default.cfg

当我在打开器件后通过串行端口将上述 cfg 文件发送到器件时、它会将"Done"返回到"sensorStart"命令、并开始将雷达数据发送回 PC。

但是、当它已经在运行时、当我再次向它发送 cfg 文件时、它不会返回"Done"甚至错误、并停止发送雷达数据。

为什么会这样呢?

此致、

字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的射野、

    我已经要求一位专家对此进行研究、我们下周某个时候应该会为您提供答案。

     

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的射野、

    由于存储器限制、在运行此演示时、器件不会在没有复位的情况下重新配置。 因此、器件在接收到第二个配置时会停止。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    即使在运行时、"sensorStart"以外的一些命令似乎正常工作、例如"sensorPosition "命令。

    哪些命令需要重置、哪些命令不需要?

    此外、是否有办法在不实际按下复位按钮的情况下进行软件复位?

    此致、

    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的射野、

    1.软件可以复位吗? -您可以修改电路板以将重置按钮链接至 GPIO,然后在需要重置时将 GPIO 设置为高电平。

    2.哪些命令需要重置? -除了 sensorPosition 之外的每个命令都需要重置才能生效。

    此致、

    Justin