This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP431:当 V+启动时、THERM_N 会下降

Guru**** 1499540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/869544/tmp431-the-therm_n-has-a-drop-when-v-start-up

器件型号:TMP431

大家好、

我的客户发现 THERM_N 在 V+启动时有所下降、我还附上 了原理图、您能帮您检查一下吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    原理图看起来正常。  您能否使用 Vcc 和 Therm 引脚发送示波器波形。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参见随附 的波形。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我没有看到我的设置上的两个信号之间存在差异。  I2C 引脚是否使用不同的电源轨?  此外、您是否知道系统中的任何内容在下降的同时打开?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您对此信息是否有任何更新?


    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在该板中、我们尝试了许多 套接 字、但 现象相同。 我们将在未来的其他项目中尝试更多。 对于 此项目、我 已说服 客户使用它。 谢谢。