This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP451:TMP451

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/870568/tmp451-tmp451

器件型号:TMP451

上述温度传感器具有两个传感器引脚、例如 THERM (引脚4)和 THERM2/ALERT (引脚6)。 我是否可以只使用一个引脚并保持另一个引脚只是上拉?

或者、我能否将两个引脚连接在一起并通过单个电阻器上拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jefin、

    您可以使用一个、两个或两个引脚、具体取决于您在应用中想要执行的操作。 通过一个上拉电阻器将两个引脚连接在一起将"接线 OR"输出。 因此、如果其中一个引脚变为低电平、则输出将为低电平。

    谢谢、