This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91002:带 N02 SGX 传感器的 LMP91001/2

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91002, LMP91000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/781803/lmp91002-lmp91001-2-with-n02-sgx-sensors

器件型号:LMP91002
主题中讨论的其他器件: LMP91000

你(们)好  

我非常想将 LMP91001或 LMP91002用于以下传感器 SGX-4NO2。 随附 pdf、

您能不能建议我这些传感器器件 IC 是否与此传感器兼容?

 LMP91001和 LMP91002之间的区别是什么? 或者我们是否可以考虑其他器件?

我们正在研究此传感器的即插即用设计、因此我们不想花太多时间进行实验、因为这不是一个优先级传感器、所以请提供有关器件必须如何配置的建议。

谢谢你

e2e.ti.com/.../DS_2D00_0228-_2800_SGX_2D00_4NO2_2900_-V1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dharmesh:

    我很快就会回来。

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharmesh、

    LMP91000是您应该考虑的另一个器件、它具有更多的支持。 LMP91002和 LMP91000之间的唯一区别是连接电池传感器本身时的工作电压和配置。

    查看您提供的 pdf、这两个器件应该与传感器兼容。

    如需更多设计帮助、请使用我们的 WEBENCH 工具、该工具可在产品文件夹页面上找到、如下所示。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jalen

    感谢你的答复,很抱歉我迟到了。

    我已随附传感器的数据表、如果我需要任何其他信息来在 WebBench 工具上对传感器部件进行定速率、请告知我? 我不熟悉使用此类传感器、需要借助数据表中提供的信息在工具中创建新器件方面提供一些帮助。

    为了让我了解这款工具、我从列表中选择了一款随机传感器(N02-A1)、但是否有指南介绍了如何在该工具中推进 oward? 您是否提供屏幕共享支持?

    e2e.ti.com/.../0652.DS_2D00_0228-_2800_SGX_2D00_4NO2_2900_-V1.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有谁可以帮助我入门?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    当您打开该工具时、会弹出一个交互式演示、您是否使用过该工具? 它将帮助您在该工具中取得进一步进展。

    在创建新传感器方面、下面是我为帮助您入门所做的工作(这是您提供的数据表中的信息)。 如果您有有关传感器的电阻/电容元件的信息、请也包括该信息。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jalen  

    感谢你的答复。

    如果有关电容和电阻的更多信息、我将联系传感器制造商。

    我成功创建了如下所示的定制传感器。 我将执行从1到9的步骤。

    1.我选择我的传感器。

    2."工作模式"-如下所示:状态和锁定选项有何区别?

    3."外部基准"-我一直使用内部 Vref、我相信它将是 VDD 3.3V (LDO 的输出)。 我是否正确地说 Vref 应为3.3V、因为我的 ADC 为3.3

    4."VREF 偏离"由于我的 Vref 将为3.3V、因此不需要进行分频、因为我的 ADC 将读取3.3V 电压、因此设置将处于旁路模式、如下所示。 是这样吗?

    5."可变偏置"、根据以下随附 PDF 中的额外信息、SGX-4N02输出偏置似乎为负、但应将偏置设置为什么?

    6.如何确定传感器的正确 TIA 增益?

    7. 如何确定传感器的 RLOAD 值是否正确?

    是否需要短接 FET?

    除第6-8点外。 我已经添加了尽可能多的信息、并保留了点6-8的默认值。 我现在进入以下屏幕。  接下来我必须做些什么、因为它不是很清楚?

    我的目标是实现 I2C 的设置、以便器件只输出一个我的 ADC 可以连续读取的电压、从而确定空气中的 N02电平。 我是否正确地认为该器件将帮助我实现什么目标?

    我还在下面附上了原理图。 它看起来相当简单、但我是否需要为此传感器将 R9和 C9设置为特定值?

    e2e.ti.com/.../DAS768835AA_2D00_ECVQ_2D00_EK3_2D00_User_2D00_Guide_2D00_V4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    我将在下面回答您的问题:

    2.

     

    LMP91000数据表中对寄存器映射进行了说明 、请查看其他帮助。   

    3.是的,这是正确的设置。  

    4.正确。

    5. 此设置正确。  

    6. TIA 增益会将来自电芯的小电流转换为有用的电压,以便在 ADC 中进行测量。 为您的传感器推荐的负载电阻为10欧姆(可在 WEBENCH 工具中选择)。 因此、请确定您的 ADC 需要的系统灵敏度、并为 您的应用选择合适的 RTIA。  

    7、10欧姆、请参阅第6点。  

    8.不建议这样做。

    根据我可以得出的结果、LMP91000的输出将是您所需的、因此该器件将在您的应用中提供帮助。  

    如果需要不同的增益、引脚 C1和 C2可用于连接外部电阻器、否则保持该电阻器(R9)和电容器(C9)未组装。

    如需有关设计的其他帮助、请参阅 传感器的应用手册以及使用 LMP91000的 TI 参考设计。  这两个文档都包含大量信息、可帮助您解决问题。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jalen

    我将阅读这些文档、并在任何查询中向您提供最新信息。

    我还将更新我的 schmatic,这样 Vref 也是3.3V。

    我想问的是,该工具是否还会生成 一个寄存器列表,或者我需要在 i2c 方面做些什么?

    当您说" 所以、请确定您的 ADC 所需的系统灵敏度、并为 您的应用选择合适的 RTIA。 ”这是指什么? 我使用的是 Atmel AVR ADC。 我是否需要查找某些参数?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dahrmesh、

    是的、方框图上方有一个寄存器映射图标、在阅读数据表时、该图标将帮助您绘制寄存器映射。

    如前所述、请花时间阅读我在上一篇文章中提供的数据表和应用手册。 这些非常好地解释了您的问题。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jalen

    关于您的第一篇文章、"如果您有关于传感器的电阻/电容元件的信息"、我已收到以下信息。 我需要将图像中的哪些值添加到工具参数中。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dharmesh、

    最好将这些值保留为0。

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jalen  

    好的、谢谢。

    我已开始设计布局。 数据表中提到、最好让传感器远离高频、这是我所说的。 但我看一下该参考设计、LMP9100器件似乎保持在传感器下方。 我的传感器下方没有任何间隙、因此我将 IC 保持在一侧、所有走线周围都有接地覆铜。 它看起来是否正常? 还是应该位于其下方?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dharmesh、

    建议将 LMP91000器件置于气体传感器下方、作为一种缩短布线长度的技术。 确保传感器和器件彼此靠近以及远离高频信号。

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    不幸的是,它不能放在下面,而是尽可能靠近。  

    是否有人在没有传感器的情况下测试 LMP91000是否正确设置? E、g、在两个点之间放置一个电阻器等 我假设要完全测试它、我需要在我希望测试的环境中吗?

    如果我想在 ppm 方面找到 ADC 读数等于多少、我需要询问制造商还是标准公式?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharmesh、

    是的、您需要在希望测试的环境中验证 LMP91000的运行情况。  

    您的问题是如何确保 ADC 能够读取 LMP 器件输出的灵敏度?

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想确保 LMP 器件能够正确输出(设置正确)、以便我的 ADC 读取它。 希望避免暴露在我尝试测试的环境中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharmesh、

    您需要确保 ADC 的 LSB (最低有效位)可以小于系统灵敏度。 LSB 是 ADC 可以转换的最小信号。 如果您的传感器灵敏度小于 LSB、则您的 ADC 将无法检测每 ppm 的增量输出电压。

    例如、

    TIA 在3引线电流测量单元模式下具有 RTIA 增益。 (这就是选择 RTIA 的作用)

    您的传感器增益为600nA/ppm 或6 x 10-7

    如果增益为14 x 104,则系统灵敏度变为(6 x 10-7) x (14 x 104)= 84mV/ppm。

    ADC 的 LSB 需要大于该数字。

    希望这对您有所帮助、

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jalen

    我的 ADC 是我的 uC 附带的10位 ADC。  

    因此、如果我正确、LSB 将为:3.3/1023、=0.0032V、因此应该能够检测到电压。

    我尝试询问的是,是否可以将器件置于某种形式的测试或模拟模式,以确保除传感器之外的所有功能都正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharmesh、

    检查 LMP91000运行情况的一种方法是从 Vout 引脚读取温度传感器输出。 这需要将器件设置为温度测量模式、数据表对此进行了说明。

    您是否已了解 LMP91000EVM ? 它将有助于评估 LMP91000的性能和运行。

    Jalen
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dharmesh、

    我将继续并关闭该线程。 如果您最终有其他问题、请随时创建新主题。

    Jalen