This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000EVM + mmWaveICBoost + IWR6843的 SPI 连接问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, UNIFLASH, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/781558/dca1000evm-spi-connectivity-issues-with-dca1000evm-mmwaveicboost-iwr6843

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMMWAVEICBOOST

我将此问题参考我 在这里创建的问题。 我在使用 TI mmWave Studio 以及将其与 DCA1000EVM 连接时遇到问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    1. 您能否上传设备管理器中显示驱动程序已安装的图像
    2. 您是否在使用虚拟机
    3. 您是否直接连接到计算机的 USB 端口(而不是 USB 集线器)

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、我想知道如何在独立模式下使用 Uniflash 并连接了 SOP0和 SOP2来擦除_sflash。 但当我按下 SPI 连接按钮时、mmWave Studio 仍然挂起。 我没有使用虚拟机,也没有使用 USB 集线器。 我已将两条 USB 电缆直接连接到我的笔记本电脑。 我有一个运行 Windows 7的 Lenovo Thinkpad。 我已附加设备管理器的屏幕截图。

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、这就是 mmWave Studio 用户指南所说的。

    我尝试使用 uniflash 工具(加载映像)在 C:\ti\mmwave_studio 02_00_00_02\rf_eval_firmware 文件夹- radarss 和 masters -中刷写固 件、并且不断收到错误。 是否有解决方案? 教程视频显示 SPI 连接问题是由于固件错误造成的。

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、我已经将误差缩小到了这个范围。 当从 mmWave Studio 刷写 BSS 和 MSS 固件时、NERR LED 将亮起。 即使按下 NRST (SW2)按钮、它也会保持开启状态。

    谢谢、
    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijay、

    如果您可以访问示波器、您能否探测 SPI 线路并检查通信。

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijay、

    希望您的问题得到解决、如果我们可以做更多的事情、请告知我们。

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    上周、我无法在板上工作。 我将在今天/明天进行讨论、并尝试探测 SPI 信号以查看其中是否有任何内容。

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢您的耐心等待。 在擦除闪存后、我尝试通过将电缆连接到 XDS110和 FTDI_USB 端口来连接到电路板。 我将多路复用器设置为独立模式、并将 SOP 开关设置为 DCA 模式(SOP0和 SOP1 =已连接)。 但 mmWave Studio 仍然无法连接到板。 我有与以前相同的问题。 我将使用两个 CAN 连接器探测 SPI 信号。 但为什么会发生这种情况呢?

    谢谢、
    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijay、

    如果信号不存在、我唯一的猜测是您收到的电路板有缺陷。
    如果您通过 SPI 看到信号、请尽快通知我。

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、我把探针连接到了我的板上。 我在 CAN 连接器上看到的只是一个 Vpeak 为500mV 的正弦波。 mmWave Studio 会永远停留在此屏幕上。

    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    您能否尝试在功能模式下运行 IWR68943ISK 电路板、请告诉我这是否正常。  您需要更改 MUX 和 SOP 设置、然后在 mmWave Studio 中运行。  我已包含一个包含功能模式设置的图像。

    我还随附 了 IWR643ISK 电路板的设计文件、因此您可以检查探测的是正确的 SPI 线路。

    -Chloe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chloe、  

    我关闭 mmWaveICBoost 并将多路复用器和 SOP 跳线置于您建议的位置。 NERR 指示灯始终亮起。 即使反复按下 NRST 开关也没有帮助。 当我启动 mmWave Studio 时、BSS 固件会成功 刷写、而 MSS 固件不会刷写。 电路板是否有故障? 这是 我在0欧姆电阻器 R9 (SPI_CLK1)上的示波器上的输出。

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    您可以使用新电路板尝试设置吗? 可能是硬件问题。

    -Chloe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chloe、

    我没有额外的电路板。 如果这是硬件问题、你们不应该给我一个新电路板?

    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    您能否探测这些 MISO 和 MOSI 线路?

    在 mmWave Studio 中、

    1. 设置
    2. 连接
    3. 加载固件
    4. SPI 连接、 如果您使用示波器进行监控、您应该会看到这些线路上的流量

    我认为、至少您将通过 MOSI 获得流量、如果有连接、您将看到通过 MISO 的流量。

    感谢您的耐心等待。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、我错误地点击了"Green"按钮。 但是、我应该如何探测它呢? 多路复用器和 SOP 设置应该是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将 ICBoost 置于 DCA 模式并探测 R183、探测不到任何东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    您是否在尝试之前擦除了闪存?

    谢谢、
    Chloe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、很高兴 您问我这个问题。 我确实 使用 Uniflash 工具擦除了 sflash。 所以、FYI -所有示例都在电路板上工作。 人员 计数器、区域扫描仪在板上工作。 那么、这是否仅是 SPI 模块的问题? 还是 DCA1000 EVM 有问题? 我在大约一周内进行了内部回顾、我需要展示使用 DevKit 的一些工作。  

    今天下午、我使用 uniflash 擦除了闪存并刷写了 mmWave_demo_visualizer.bin 文件、并让毫米波演示可视化工具正常工作。 我记录了来自传感器的数据、当我使用 MATLAB 打开.dat 文件时、它显示了所有垃圾字符。 我尝试对 Python 执行相同的操作、并尝试使用不同的编码类型将其打开、但我 根本看不到任何可读值。 现在、当您尝试调试 ICBooster 套件时、您能否向我发送示例代码(MATLAB/python)以读取传感器使用 MMWAVE_DEMO_visualizer 记录的值?

    此外、我感谢您对此问题的回答、但如果您能就此主题得出结论、我将不胜感激。  

    谢谢、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    您是否在 DCA 断开连接的情况下探测 SPI 线路? 如果已连接 DCA、请通过更改多路复用器配置并断开与 DCA 的连接、在独立模式下使用采集卡再次探测它。

    感谢您的耐心等待。

    -Chloe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chloe、

    我附上了我在 R184、R183线路上的探头上看到的图片。 您可以从图片中看到、在 DCA 断开连接的情况下、它处于独立模式。 我基本上完成了您要求我执行的每个调试步骤。 如果此电路板存在故障、请向我们发送一个新的电路板、其中每个模块都经过测试。

    谢谢

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我们将与您离线联系、以进行详细的调试。

    -Chloe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你