主题中讨论的其他器件: TIDA-01386、 TDC1000、
大家好、
在我的项目中、我想测量在大型深罐中积累的污泥水平、我想为此使用超声波感应、类似于以下产品:
https://kansai-automation.co.jp/en/product/flow_meter_etc/sludge_interface.php
为此、我想知道您为我的项目推荐了哪种解决方案。 我想使用的 PGA460的距离为0.1m 至10m、但建议在空气介质中使用。 它是否适用于水? 如果是、我应该使用传感器的频率是多少? 我已经阅读 了 SLAA732应用报告和常见问题解答、但我仍然对此有疑问。
如果我的项目建议使用 AFE PGA460、我应该从哪个 EVM 开始吗? (TIDA-01386?)。 最后、我想使用 AFE 和 MSP 微控制器设计自己的电路板、并使用 ZigBee 通信发送距离数据。
欢迎所有建议!
此致
卢卡斯