This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:污泥水平测量

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, TIDA-01386, TDC1000, PGA460-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/778558/pga460-measurement-of-sludge-level

器件型号:PGA460
主题中讨论的其他器件: TIDA-01386TDC1000

大家好、
在我的项目中、我想测量在大型深罐中积累的污泥水平、我想为此使用超声波感应、类似于以下产品:

https://kansai-automation.co.jp/en/product/flow_meter_etc/sludge_interface.php

为此、我想知道您为我的项目推荐了哪种解决方案。 我想使用的 PGA460的距离为0.1m 至10m、但建议在空气介质中使用。 它是否适用于水? 如果是、我应该使用传感器的频率是多少? 我已经阅读 了 SLAA732应用报告和常见问题解答、但我仍然对此有疑问。
如果我的项目建议使用 AFE PGA460、我应该从哪个 EVM 开始吗? (TIDA-01386?)。 最后、我想使用 AFE 和 MSP 微控制器设计自己的电路板、并使用 ZigBee 通信发送距离数据。

欢迎所有建议!
此致
卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    请参阅以下 E2E 帖子以了解类似的讨论:
    e2e.ti.com/.../2878365

    PGA460或 TDC1000都适合此类应用。 最终、您需要进行可行性分析、以根据容器深度和介质确定哪种传感器频率和驱动强度最适合此应用。 PGA460和 TDC1000均支持30-480kHz 的传感器频率。 TDC1000可以支持高达4MHz 的更高频率、但 PGA460具有更高功率的集成驱动器。

    如果您要使用 PGA460,我建议您开始使用 PGA460-Q1 EVM 进行评估( www.ti.com/.../BOOSTXL-PGA460 )。

    较高的频率通常用于液体耦合应用。 下面是我使用 PGA460成功试验的换能器示例 :www.prowave.com.tw/.../uwtx.htm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您回答 Akeem、

    [引用用户="Akeem Whitehead"] PGA460TDC1000 都是此类应用的合适选择。我看到 TDC1000在0.1m 至1m 范围内的性能更好,它是否适用于非常深的容器?

    实际上、我一直在使用 TDC1000-TDC7200EVM 进行水位和流量测量、并且在清洁水方面取得了良好的效果。 但当我尝试测量污泥的含量时,水中有一些颗粒,所以我无法得到正确的读数。 是否有办法解决这个问题?

    [引用 user="Akeem Whitehead"]根据超声波技术的新知识、您需要进行可行性分析、以确定哪种传感器频率和驱动强度最适合此应用。 您有什么文献可以推荐我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    向上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢卡斯

    TDC1000不适用于大型深罐、我们在大型污泥罐上使用 TDC1000时没有任何具体数据。
    但是、当存在非均质介质时、超声波的精度必然会降低、液体中的任何搅动都会影响 ToF 测量的精度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDC1000 AFE 由于其功率输出而不适合深储罐? 如果是、是否可以将其放大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢卡斯

    TDC1000可测量最大8ms 的 ToF。 水中声速为1498米/秒 因此、我们可以在水中测量的最大距离约为6m。

    如果油箱深度小于6m、我们可以使用它。 但是、请记住、当存在非均质介质时、超声波的精度必然会降低、液体中的任何搅动都会影响 ToF 测量的精度。