This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:PGA 460-Q1 GUI 1.0.1.9崩溃

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/780308/pga460-pga-460-q1-gui-1-0-1-9-crashes

器件型号:PGA460

您好!

当我将记录时间长度设置为65536、图形模式设置为 ADC 并启动数据转储时、我收到一条消息、表示数组不够长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rainer、

    我可以确认、该错误确实存在于 GUI 的版本1.0.1.9中、但仅在使用8位分辨率输出模式(1sample /us)时才存在。 12位分辨率输出模式的工作频率高达65536us。 在下一次更新中解决8位误差之前、您只能在直接数据路径转储模式下使用最大记录时间长度为61440us、使用12位输出分辨率或使用128字节回波数据转储进行65536us 评估。

    此 GUI 限制当前是否会阻碍您的评估? 您在提取65ms 的原始 ADC 数据时的目标是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akeem、您好!

    是的、12位分辨率可实现这一功能。

    读取原始 ADC 数据的原因是、我想检查数据转储中显示的大约8米处的假回波。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rainer、

    我现在要关闭这个线程。 很高兴 Akeem 的建议解决了您的问题。