请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243BOOST 主题中讨论的其他器件:AWR1243、 AWR1843BOOST
你好
AWR1243允许使用相移(针对 Tx)形成波束。
1) 1LSB =5度(根据 TI 提供的信息)->这是否意味着整个相移是在数字域中的基带完成的?
在 MIMO 方面、我知道使用 NCO 生成数字相移的算法相当复杂、因此它们使用混合波束形成技术。 (但在77GHz 下、不应执行模拟域相移器)
请对此进行启发。 如果我需要生成小于5度的相移、该怎么办?
2) 2)还可以为 AWR1243Boost 使用 API、因为我听说毫米波 SDK 仅适用于1443而不适用于1243。