This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:波束形成的相移

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1243BOOST, AWR1843BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/786136/awr1243boost-phase-shifting-for-beamforming

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1243AWR1843BOOST

你好  

AWR1243允许使用相移(针对 Tx)形成波束。   

1) 1LSB =5度(根据 TI 提供的信息)->这是否意味着整个相移是在数字域中的基带完成的?  

在 MIMO 方面、我知道使用 NCO 生成数字相移的算法相当复杂、因此它们使用混合波束形成技术。 (但在77GHz 下、不应执行模拟域相移器)

请对此进行启发。 如果我需要生成小于5度的相移、该怎么办?  

2) 2)还可以为 AWR1243Boost 使用 API、因为我听说毫米波 SDK 仅适用于1443而不适用于1243。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意、AWR1243P 不支持相移。 AWR1243没有。

    正确、毫米波 SDK 支持1443和1642、因为这些平台包含可编程内核。

    AWR1243/P 不包含可编程内核。 它只能使用毫米波链路 API 进行配置

    这些 API 在器件固件包中包含的雷达接口文档中进行了介绍
    www.ti.com/.../MMWAVE-DFP

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,在 mmWave Studio 的 sensorconfig 下给出的 tx0、tx1相移适用于1243P 板?
    相移完全在数字域中完成?? 如何完成?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)正确
    2) 2)相移在模拟硬件中执行

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)如果无法完成波束形成(无相移)
    Tx 和 Rx 阵列的原因是什么?
    Rx 阵列只能用 lambd/2分隔、因此我想这也不是为了多样性?

    2) 2) Tx 和 Rx 阵列中的非对称设计也有任何特定原因
    在数组中的间距和数字方面?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Cesar
    是否有关于所提问题的任何更新。
    谢谢

    1)如果无法完成波束形成(无相移)
    Tx 和 Rx 阵列的原因是什么?
    Rx 阵列只能用 lambd/2分隔、因此我想这也不是为了多样性?

    2) 2) Tx 和 Rx 阵列中的非对称设计也有任何特定原因
    在数组中的间距和数字方面?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    有关天线的说明、请参阅 TIDEP 1001 TI 设计指南。

    天线的布局允许将 MIMO 与方位角为8个虚拟 Rx 天线的阵列配合使用。

    不对称设计允许获取高度信息



    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的宝贵信息
    该文件适用于 AWR1643。 它是否完全相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、

    有一个排印错误

    我指的是 TIDEP 1011

    www.ti.com/.../TIDEP-01011

    它使用 AWR1843BOOST EVM。 这与 AWR1243的天线布局相同

    请参阅 TI 参考设计 UG 章节2.3.2天线配置


    www.ti.com/.../tidueo9.pdf

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢