This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:具有 awr1843 MATLAB 代码的 DCA1000

Guru**** 2550500 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1843, MMWAVE-STUDIO, IWR6843, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/785913/dca1000evm-dca1000-with-awr1843-matlab-code

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: AWR1843MMWAVE-STUDIOIWR6843AWR1642

您好、先生/女士、

我使用 DCA1000EVM 从 FMCW 雷达(AWR1843)捕获原始数据。 将数据传输到 PC 后、我想读取 Matlab 中的原始数据文件.bin。 但是、数据表中未显示带有 awr1843 MATLAB 示例的 DCA1000。 您能否提供 MATLAB 代码来读取 MATLAB 中的原始 ADC 数据(.bin)。

此致、

叶江

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yijiang、

    您可以使用 MMWAVE-STUDIO 来捕获并对捕获的数据进行后处理。 有关使用 MMWAVE-STUDIO 工具执行的捕获和 PostProc 步骤、请参阅 mwave-studio 的用户指南。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    叶江

    有关示例脚本、另请参阅此白皮书 :www.ti.com/.../swra581b.pdf

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghu、

    我正在使用 MMWAVE-STUDIO 捕获数据、并需要解释 MATLAB 中的二进制文件。 如 SWRA581B 中所示、已解释了 xwr14xx 和 xwr16xx 的 DCA、但未给出 awr1843的说明。 请帮助我解决此问题。

    此致、

    叶江

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    我正在使用 MMWAVE-STUDIO 捕获数据、并需要解释 MATLAB 中的二进制文件。 如 SWRA581B 中所示、已解释了 xwr14xx 和 xwr16xx 的 DCA、但未给出 awr1843的说明。 请帮助我解决此问题。

    此致、

    叶江
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    叶江

    用于 AWR1642和 IWR6843的脚本也适用于 AWR1843。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    非常感谢。 我要试一下。

    此致、

    叶江