This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/IWR1443BOOST:在远程 PC 中无法看到 Rviz

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/779264/linux-iwr1443boost-rviz-not-able-to-see-in-remote-pc

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Linux

你(们)好

能够从远程 PC 启动文件。 但无法从远程 PC 启动 rviz。 我正在参考1443的自动大容量演示。我确实按照演示文件中的说明在 Bashrc 文件中进行了设置。 日志详细信息包括:

sharana@sharana-desktop:~/mmwave_ws$ rossrun rviz rviz
QXcbConnection:无法连接到显示器
已中止(转储内核)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您在哪个平台上运行? 请分享您设置的详细信息。
    您是否遵循了用户指南中的说明?

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我正在使用装有 Ubuntu 16.04 LTS 内核的英特尔 NUC 在机器人上进行运动。 和 在远程笔记本电脑中 使用与 NUC 相同的配置。

    根据 "适用于毫米波应用的 ROS 自主机器人设置指南"中给出的说明、我在两台 PC 上修改了 Bashrc 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果正确遵循指南中的步骤、则设置应正常。
    这些计算机上是否有防火墙? 您是否在虚拟机上运行 Linux?

    此致、
    Charles o
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。
    如果您需要进一步的帮助、请在此处开始新的帖子或回复。

    此致、
    查尔斯·奥