This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:传感器 CAN#39;t CONNECT。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/779340/iwr1443boost-sensor-can-t-connect

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

1.jpg

图1. 传感器无法连接。  没有1.0、所以 我尝试了1.2。 它仍然不起作用。   

2.jpg

图2. 我使用 Uniflash。

4.jpg

图3. 选择 "Application/User UART"

3.jpg

图4. 误差。

我犯了错误的哪个部分?

如果没有这种传感器、我就无法完成我的纸张并离开学校。

请帮帮我! 非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    您的帖子中没有显示图像。 请重新发布它们、我们可以继续。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    由于我们尚未听到您的声音、我将关闭此主题。 如果您仍有疑问、请随时打开新的问题!


    谢谢、
    Akash