This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5053:DRV5053

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/783810/drv5053-drv5053

器件型号:DRV5053
主题中讨论的其他器件:DRV425

 大家好、我正在尝试基于电机电流特征分析设计预测性维护解决方案。   为此、我需要能够测量馈入电机的电流。   我想知道是否可以使用该传感器来实现该目的; 准确测量电机的电流馈送、而无需产生任何接触。  请稍候回复。 谢谢  

此致

Alex Fotso  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    有许多论文都介绍了如何使用电流测量来确保电机的健康。  我们的霍尔传感器目前设计用于磁体。 我们的 DRV425可对磁场进行更精确的测量、但其范围有限、约为2mT。  有一种方法可以使用 汇流条和 DRV425来测量高电流

    我是否可以建议一种替代方法。  您可以使用泄漏磁通来确定电机的运行状况。  下面的白皮书可以帮助您确定这是否是一个好的替代方案。  这也使用了 DRV425、但它用于测量磁通泄漏以确定电机的运行状况。

    通过漏磁通进行磁缺陷故障监控的综合分析