This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST-ODS:TIDA-020011参考设计-天线放置

Guru**** 1189920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/782850/awr1642boost-ods-tida-020011-reference-design---antenna-placement

器件型号:AWR1642BOOST-ODS

根据请求创建单独的线程。

我参考文档 tidueh0.pdf、它是随此设计提供的文档。

问题1. 在第13页中,您已经介绍了生成4x3阵列的 Nura 天线设计。 在图中、建议2个 Rx 天线位于同一水平平面中、观察 PCB 光绘、这看起来是正确的。 但是、与2个 Rx 天线相比、2个 Tx 天线在水平平面上的视觉效果不是很好。 您能否解释一下附加的 Tx 天线和 Rx 天线是否 必须位于同一水平平面中才能将方位角估算能力提高2倍? (swra554a.pdf MIMO 雷达 文档在第5页中建议如此)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如您在所述的文档中所见、图14、2 TX 位于与2 RX 并与另2 RX 正交的平面中。 这就是图12所示的内容

    www.ti.com/.../tidueh0.pdf

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我从另一个角度看的时候,这是有意义的!!