This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST-ODS:TIDA-020011点云可视化工具

Guru**** 1187730 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020011, TIDA-01570
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/782852/awr1642boost-ods-tida-020011-point-cloud-visualizer

器件型号:AWR1642BOOST-ODS
主题中讨论的其他器件:TIDA-020011TIDA-01570

根据请求创建为新线程。

有关该板的编程和调试的信息

我想比较使用 TIDA-020011AWR1642BOOST-ODS 创建的定制板的性能、即使用点云可视化工具

为了将此数据从该板传输到计算机、我有一个单独的 USB 转 UART 板(非 XDS110)。

我不需要 CAN 功能,这些端口是否可以转换为 UART? 或

 或标头 J2中

P10、N10、R11、N13可以用于闪存程序、然后用作 UART。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Krishna、

    查看 TIDA-01570及其附带的相关文档和软件。 我们有用于从 CAN 输出对象数据的软件。 该设计还具有用于原始数据输出的高密度连接器。 TIDA-020011经常将此设计用作参考、主要的变化是不同的天线和高密度连接器的拆除。 您可能还在查找与您的设计相关的更多参考信息。

    用于 CAN-FD 输出的端口也可用于通用 UART 数据输出(如果您愿意)。

    如果您需要 UART、则应像在 TIDA-01570上所做的那样、将 UART 引脚固定到该引脚接头。 这也将使调试和编程变得更加简单。 我们在 TIDA-020011中使用了 JTAG 编程变通方法、我们可能会将其更新为使用 UART 引脚进行编程。