This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DCA1000EVM:来自 DCA1000EVM 实时数据采集适配器的雷达热图图像

Guru**** 1958595 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/779086/linux-dca1000evm-radar-heatmap-images-from-dca1000evm-real-time-data-capture-adapter

器件型号:DCA1000EVM

工具/软件:Linux

DCA1000EVM 实时数据采集适配器是否支持发布雷达(FFT)图像(距离与方位角热图)?

我很难找到哪些数据可用以及如何解析以太网数据包。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    借助 DCA1000 EVM、可以采集原始传感器 ADC 数据。

    这意味着必须使用 MATLAB 等工具离线执行数据处理。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    如果是这种情况、TI 是否提供比后处理这些记录的数据还多的软件? 我在论坛中看到对脚本和"Radar Studio"的引用模糊、但官方用户指南中没有提到。 如果你能指出正确的方向,我将不胜感激。

    -Chris Monaco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    官方名称是"mmWave Studio"。 请从此链接下载。

    docs 文件夹中包含一个用户指南

    www.ti.com/.../MMWAVE-STUDIO

    谢谢你
    Cesar