This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:如何配置线性调频脉冲配置以在 mmWave Studio 中实现 tx1/tx2逐一发送? 我的 mmWave Studio 是2.0.0.2

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/779424/awr1642boost-how-can-i-config-chirp-configuration-to-enable-tx1-tx2-send-one-by-one-in-mmwave-studio-my-mmwave-studio-is-2-0-0-2

器件型号:AWR1642BOOST

1、我已阅读此文章《如何配置线性调频脉冲配置以在 mmWave Studio 中启用 tx1/tx2逐一发送?   》,但我 无法找到 chirpCfjfjindex[]的位置。如果有屏幕截图,将很容易理解。

2、 我发现   我设置了"1Tx 4Rx 128chirps 256samples1 帧"adc_data.bin 大小为256kb。 我设置 "2TX 4Rx 128chirps 256samples 1 Frame " adc_data.bin 大小与256kB 相同。 但我认为"2TX" 应该是"1TX"的两倍。  我的配置在哪里出现了问题?

非常感谢您的回答、  并期待您的讨论!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邵晖

    确保在 StaticConfig (StaticConfig)选项卡中启用要使用的信道、然后继续正常设置:

    当您进入 SensorConfig 选项卡时、

    1. 配置文件:设置要用于第一个线性调频脉冲的配置文件
    2. 线性调频脉冲:为该配置文件启用 TX 通道并设置、在本例中为第一个 TX (TX0)

    对于第二个线性调频脉冲:

    1. 线性调频脉冲:我们将使用相同的配置文件 ID、
    2. 线性调频脉冲:将 Cfg 的开始和结束线性调频脉 冲更改为1、
    3. 线性调频脉冲:然后 选择第二个 Tx (TX1)

    最后、在"帧"部分中:

    1. 将起始线性调频脉冲 TX 更改为0;这是第一个 TX
    2. 将结束线性调频脉冲 TX 更改为1;这是第二个 TX
    3. 照常设置和收集数据

    希望这对您有所帮助

    Alex