This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-SDK:确认#39;mmWave SDK 1.1用户指南#39;

Guru**** 2020320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/778796/mmwave-sdk-to-confirm-an-error-in-mmwave-sdk-1-1-user-guide

器件型号:MMWAVE-SDK

在用户指南的第28-29页中、列出了"contModeCfg"的参数、最后一个参数是 。 但是,当我引用"ti\mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\control\mmwavelink\docs\doxygen\html"时,在"Modules->Sensor Section"中,我找到了该参数 不包含在函数'rlSetContModeConfig'中。 同时、我认为该参数在连续模式下没有多大意义。

毫米波 SDK 1.1用户指南中是否存在错误? 要配置 ContMode、我必须设置参数  在 contModeCfg 中?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我将仔细检查最新的 SDK 版本并告知您。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Cesar! 但恐怕在最新的 SDK 版本中可能不支持 xWR1642的连续模式。 实际上、我在 SDK v1.1中看到的 CAPTURE_Demo 仅支持连续模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已签入 DFP 1.0版本、您答对的"rlSetContModeConfig"没有参数

    但是、假设毫米波 SDK 命令"'contModeCfg"映射到"rlSetContModeConfig"可能不准确。

    我建议您查看毫米波代码并搜索"contModeCfg"、这将帮助您了解命令的实现。

    SDK 1.1不是 LTS 版本、不再受我们团队的支持。 我们的论坛社区应该提供支持。

    现在关闭此主题

    谢谢你
    Cesar