This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2112:I2C 接口最大 低电平

Guru**** 2193075 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2112
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1194437/ldc2112-i2c-interface-max-low-level

器件型号:LDC2112

大家好、

根据数据表、LDC2112的 I2C 接口支持0.3xVDD 的输入低电压、因此0.3x1.8V = 0.54V。

这是识别低电平的最小电压吗?

电压电平上升到多高、器件仍将其识别为低电平? 仍然识别低电平、例如0.8V?

此致、Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    0.3xVDD 是识别为低电平的 I2C 输入所需的最大电压电平、而0.7xVDD 是识别为高电平的输入所需的最小电压电平。 这两个值之间的任何值都可能导致意外行为、因此不建议这样做。  

    此致、  

    Justin Beigel