请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST 您好!
我尝试在 MATLAB 中对 AWR1843BOOST 进行仿真以进行 TDM-MIMO 测试、稍后再测试 SAR。 我目前正在尝试查找有关雷达的详细信息、例如:
- 发送器峰值功率、增益和工作频率。
- 接收器噪声系数、增益和采样率。
- 波形详细信息、例如带宽、扫描斜率 A 发送调制。
1.你是否知道这些值是什么/我在哪里可以找到它们?
2.我假设波形详细信息等参数可根据所需结果进行调整?
3、如果2为 true、是否有一个可作为仿真 起点的这些值示例?
非常感谢您的所有帮助。