This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:FDC1004

Guru**** 1761415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1193732/fdc1004-fdc1004

器件型号:FDC1004

对于我们的电容式接近传感器项目、我们使用 FDC1004DGSR。 为了感应物体、我们使用23mmX23mm 传感器板。 但是、它不会检测物体。 当我们增大传感器板的尺寸时、它会起作用(但它不会检测到种子等小物体)。 我们的要求是23mmX23mm 尺寸。 问题是什么? 请你在这一问题上立即提供协助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aswin、

    感谢您的查询。
    我有几个问题:
    您的传感器的标称电容是多少?  
    2.如果存在小型测试对象、您的传感器电容的预期变化是多少?
    3.小物体的电气特性是什么?  

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。

    问题1和2:抱歉...我们不太了解这些参数。 我们正处于起步阶段。 我们将很快为您提供最新信息。

    问题3:小物体可以是种子(含20-30%的水)。

    当我们使用本地可用的电容式传感器时、它几乎可以检测所有物体。Link for the Proximity sensor(种子在3cm 范围内检测)。  我所需的种子感应距离为2-3厘米。

    传感器板的设计参数是什么? 您是否也可以为此提供支持? 此处我要附上我们设计的传感器的原理图、另请检查。

    e2e.ti.com/.../2148.FDC1004.pdf