This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91002:使用传感器 AFE 软件配置 H2S 传感器。

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/927310/lmp91002-configure-the-h2s-sensor-using-sensor-afe-software

器件型号:LMP91002

你(们)好  

我们在项目中使用了 LMP91002、我们参考了 TI 推荐的相同参考设计、当传感器未加气时、我们将获得500mV 的电压。

 

 我们是否可以假定 500mV 为0ppm /100ppm /1000ppm 气体?

 

我们需要帮助如何将 MV 转换为 ppm? P

谢谢

Abhay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhay -  

    1.您是否有机会为您的项目使用 LMP91xxx EVM 和 GUI 以及该数据库中列出的传感器之一? 如果没有、请查看。  

    在这里、以这种首选的 H2S 传感器为例、您可以看到 Vref 是外部的、Vref 分压器是20%、TIA 增益设置为35k 欧姆

    在这里、如果您将 EVM 和 GUI 与传感器一起使用、则可以在该工具中将 mV 转换为 ppm (请参阅上文)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Josh 的回复。

    但是、我们想知道该工具如何将 H2S-B4传感器的 mV 转换为 ppm。  这是否使用公式或任何查找公式等?

    因为我们需要在我们的系统代码中实现它。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balakrishna、

    H2S-B4指定的典型灵敏度约为每 ppm 2025nA。 如果该电流通过 LMP91002的 RTIA、它将会产生(2025nA*RTIA)伏/ ppm 的电压。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、  

    如果我有相同的传感器 H2S-B4并且它支持高达2ppm、根据上述公式2025nA * RTIA 我的计算结果是否正确 ?

    ppm 传感器 最小灵敏度= nA/ppm   最大灵敏度= nA/ppm RTIA (Ω) 最小 mV=灵敏度* RTIA 最大 mV=灵敏度* RTIA
    1 H2S-B4 1450 2150 2750. 3.9875 5.9125.
    1   1450 2150 3500 5.075 7.525
    1   1450 2150 7500 10.875 16.125.
    1   1450 2150 14000 20.3. 30.1.
    ppm 传感器 最小灵敏度= nA/ppm   最大灵敏度= nA/ppm RTIA (Ω) 最小 mV=灵敏度* RTIA 最大 mV=灵敏度* RTIA
    2. H2S-B4 1450 2150 2750. 7.975 11.825
    2.   1450 2150 3500 10.15. 15.05
    2.   1450 2150 7500 21.75 32.25.
    2.   1450 2150 14000 40.6. 60.2.
    2.   1450 2150 35 000人 101.5 150.5
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、abhay、

    对我来说、这是合理的。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、  

    感谢您的回复、我在将 H2B4连接到 EVK 时有一些问题。

    尽管输出电压为500mV、但我尚未应用气体、并且气体与表 I 共享的上次通信不匹配(您也可以在下面看到)。  

    令人惊讶的是、如果您看到以下表格中的2ppm 可以为 H2S-B4传感器获得100-150mV 的电压、那么输出电压就会超出范围。  

    H2S B4是4引线传感器、我们连接了 OLT CE、我们将忽略 Ax (下拉至 GND)

    要使电压达到 ppm 公式、如果我需要签署 NDA、以便我可以签署该协议。  

    谢谢、

    Abhay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhay、

    我没有关于 TI 未销售的 H2S-B4器件的更多信息。 无需 NDA。 网上提供的 H2S-B4数据表显示的是1450-2600nA/ppm、这是我之前报告的典型值。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、  

    感谢您的回复。  

    离开 H2S-b4传感器。 您将获取已在 EVL 套件上进行测试的任何传感器、并将结果分享给我们以供参考。  

    此外、我还观察到输出电压为500mV、没有任何传感器连接到您的 EVK 、这是正确的吗?  

    谢谢

    Abhay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhay、

    如何配置 LMP9器件? 有多种设置会改变行为。 在没有输入的情况下、它可以在该电平上浮动。 默认情况下、放大器未开启。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、  

    明天是否可以获得一个快速在线支持、请建议您的合适时间、以便我可以安排团队会议  

    谢谢

    Abhay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhay -  

    希望我们可以在这个论坛中解决这个问题。

    我将继续连接您的传感器、在本例中、您可能需要考虑选择(以开始) CityTech 7HH 传感器 GUI 中显示的设置、因为它最接近您所使用的传感器。