This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:交付了 IWR6843AOPEVM 的旧版本

Guru**** 2550980 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/926311/iwr6843aopevm-old-rev-of-iwr6843aopevm-was-delivered

器件型号:IWR6843AOPEVM

我从 TI 网上商店购买了2套 IWR6843AOPEVM。
旧版本已交付。
如果可能、我希望您将其更换为新的修订版
我请求向 TI 支持中心提交案例报告。
我还想在这里获得一些支持。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      交付了哪个版本的 IWR6843AOPEVM? 是从 TI 网上商店还是从经销商处订购?  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢您的请求。

    它是从 TI 网上商店订购的。

    我不知道、因为版本号未显示在封装标签上。 但它肯定不是 F 版

     请参阅下图。

    谢谢。

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sone,

      请重新发布图片吗? 以上图片未正确显示?  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

      我要重新发布图片。请检查。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您何时下单?

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 于3月24日下达了订单。

    产品于3月30日送达。

    我直到6月才能进行测试、因为我在 新冠疫情的影响下在家工作

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究这一点、并将在接下来的步骤中向您回复

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请联系 TI 销售支持以获取更换产品。

    此致、

    查尔斯·奥