请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843ISK-ODS 你(们)好
有关 EVM IWR6843ISK-ODS 上的电源树有一些问题。如果您对我的看法不清楚、它是关于3.3V 电源。 PMIC 输出 PMIC_3V3电源轨、它分为两个3.3V 电源域、
一个是 VCC_3V3,此电源域连接 到 QSFPI、温度传感器、 电流传感器、EEPROM、 TS3A5018RSVR 等。
另一个是 PMICOUT_3V3,它连接到 UART 选择、USB 到 UART 等。
我想知道该解决方案的目的是什么? 我可以将这两个3.3V 电源域连接到一个吗?
此致
、