This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP422:TMP422

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/927049/tmp422-tmp422

器件型号:TMP422

大家好 、请注意 :我的应用是使用温度二极管。  我遇到了重复性问题, 有时4个设备上的寻址无法正常工作(仅在第一个设备上工作)。  您的所有图仅显示晶体管应用。  使用二极管时、我假设阳极和阴极交叉连接的工作方式与互阻器相同、可在上电时设置地址。  有时它适用于多模数、有时不适用于。  此外、我还会获取垃圾数据、但有时预期的温度可重复性很高。   可能是噪音问题?   串联电阻和差分滤波电容的重要性如何?  我也不使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能否发送包含器件型号的原理图?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David  感谢您的快速重播。   根据您的数据表、我们使用连接到热敏二极管的 TMP422、无需串联电阻器或差分电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David  我们 使用 TMP422  


    输出 连接到热敏二极管阳极和阴极、  我们交叉输出
    2线从器件寻址的数据表中的表10和图15所示。



    我们没有使用 可选的串联电阻器和差分电容器。




    Gary W. Maier
    微型测试开发( MTD )
    测试和特性化解决方案
    B321-1
    纽约 Hopewell Junction 电话 :845-592-6044  
     




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David  我忘记告诉您、我们使用3.3V 电源供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David;

    忘记告诉 您、我们使用3.3V 电源供电


    Gary W. Maier
    微型测试开发( MTD )
    测试和特性化解决方案
    B321-1
    纽约 Hopewell Junction 电话 :845-592-6044  
     




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能否将原理图中包含热敏二极管以及器件型号或热敏二极管的部分发送给我?  

    您还能向我发送 DX1、DX2、DX3、DX4引脚的示波器波形吗?  请确保放大到足够大的范围、以便在施加不同的电流源时显示不同的电压电平。   

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David。   这些二极管嵌入在我们的处理器中(无 PN)。   它是一个标准的7Nm 热敏二极管。  我们将您的器件连接到阳极和阴极封装引脚。  我在获取示波器波形并在我拥有它们时将其发布、这是一项很好的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    注意!  我期待查看示波器波形。

    谢谢、

    David