This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212:传感器会这样工作吗?

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/925961/fdc2212-will-the-sensor-work-this-way

器件型号:FDC2212

大家好、我想使用具有模拟开关的 FDC2212双通道来节省空间。  传感器是否可以与模拟开关配合使用? 谢谢你。

这是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中看到、它表示不支持热插拔。 因此、如果我使用模拟开关从通道0控制到通道1。 这是热插拔吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这称为热插拔。 不建议在传感器上使用开关。

    此致

    Sharath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 如果我这样做、您能告诉我风险吗? 这会损坏芯片、还是会对传感器 值产生很大影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sharath,

    如果不支持热插拔、是否有办法可以将两个电二极管用于两个通道? 您能告诉我风险吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将一个电极连接到每个通道。 为什么需要使用模拟开关连接到器件? 请参阅 EVM 以获取参考。

    此致

    Sharath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从原理图中可以看到、LC 值不同。 因此我们可以感应不同的参数。 每个通道连接一个电节点和两个电节点之间有何区别? 在 EVM 中、我看到每个通道中都有一个电节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在需要近距离高灵敏度的应用中、差分 配置的性能优于单端配置。 在我的应用中、我更喜欢 差  分配置。 如果我让器件进入关断模式、然后使用模拟开关交换通道、该怎么办? 这也会影响传感器吗? 我还检查 了 TIDA-00509。  我认为它们几乎是相同的。 这两个都在改变 电极。

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/434641?Fdc2212-Capacitance-to-Digital

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在切换到另一个通道之前关闭器件可能是一种潜在的解决方案。 但是、我们通常不建议在传感器电容器和表面贴装电容器之间使用任何组件。 此模拟开关将增加额外的寄生效应、这些寄生效应可能与振荡相互作用、并可能导致意外后果。 我建议在继续下一步之前彻底测试您的设置。  

    有关差分配置、请参阅数据表的图55。 这就是将两个传感器板连接到 IN0A 和 IN0B 的方式


    此致

    Sharath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是的。  IN0A 和 IN0B 都将连接一个传感器板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到 C4和 C9是不同的值。 您是否有任何理由为同一传感器板选择不同的设置?

    此致

    Sharath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以为不同参数生成不同的频率范围。 一些参数对653K 更敏感、而一些参数对6.5m 更敏感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我们尚未在传感器和表面贴装电容器之间使用附加电路对其进行测试。 您将需要在温度和电压角上进行测试、以确保结果是可接受的。 如果遇到与器件相关的任何其他问题、请告知我们。

    此致

    Sharath。