This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:具有 DCA1000EVM 的 mmWave Studio 软件

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/882214/iwr1443boost-mmwave-studio-software-with-dca1000evm

器件型号:IWR1443BOOST

尊敬的 TI 团队:


当我启动毫米波软件时、它会向我显示以下错误消息("System.FormatException:输入字符串的格式不正确"(请参阅图片)。

是否可以修复它? 我使用 Windows 10和.NET Framework 4.8。

谢谢你。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    安装 Radar Studio 时、您是否遇到过任何问题?  您是否在 c:\ti\目录下安装了它?

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    否、安装没有问题。 路径也与您提到的相同。

    错误可能取决于.NET Framework 版本吗? 因为在开头没有出现此错误。 可能在 Windows Update 之后,我安装了最新的.NET Framework 版本。

    最棒的

    Fatih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果系统以前正常工作、您是否可以重新安装 Radar Studio 并重试?

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已完成、但仍显示错误。

    最棒的

    Fatih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fatih:

    我会将您的问题发送给设计团队进行审查。  

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    设计团队建议您"将 Windows 中的语言设置更改为英语"。  他们从一个 E2E 问题中听说、德语作为母语在打开 RadarStudio 时存在一些问题。

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    语言已更改、但错误仍然存在(请参阅图片)。

    最棒的

    Fatih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这里:

    您是否仍然有相同的问题?  我们都不能重复您的问题、我们听说其他人也有此问题。  是否可以切换到另一台计算机并重试?

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是、是的。 我无法选择切换到另一台计算机、因为
    当前器件设计用于数据采集。  因此、它在当前计算机上运行非常重要。

    我们可以做些什么来解决这个问题? 是否有抑制误差的可能性?

    谢谢!

    此致

    编辑:

    为清楚起见、我想提及的是、该程序在点击"OK"后工作正常。
    我想创建 一个自动处理机制、自动调用程序 mmWaveStudio 等
    因此、对我来说、程序启动时不会出现错误非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    首先、您能否重新发送错误消息快照以显示堆栈日志?

    来自我们设计团队的消息:

    呈现 GUI 布局时可能会出现错误。 也许他们尝试移动窗口并找到了一个引发错误的配置。  我找不到恢复到默认值的方法。 也许您可以要求他们卸载并重新安装、然后查看默认布局是否正常?

    如果他们仍然发现问题、请执行以下操作。  您可能会要求他们禁用 WER (Windows 错误报告)。 在完成 AWR 评估后、应重新启用此功能。 否则、Windows 可能会无提示地忽略应用程序报告的错误。

    请他们按照此处提到的步骤操作

    https://stackoverflow.com/questions/4062215/how-to-prevent-error-pop-up-message-box-for-failed-program-exe-when-running-b

    https://stackoverflow.com/questions/3561545/how-to-terminate-a-program-when-it-crashes-which-should-just-fail-a-unit-test

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    堆栈日志:

    在 System.Number.ParseSingle (字符串值、NumberStyles 选项、NumberFormatInfo numfmt)
    网址为 RSTD.frmLuaShell.RstdGuiSettingsToLuaShellLayout ()

    我已卸载并重新安装 mmWaveStudio、仍然显示错误。 我已经停用了"WER"、即使毫米波的错误消息仍然会出现。

    谢谢你。

    最棒的

    Fatih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fatih:

    是否可以发送完整的堆栈日志?   

    开发人员的反馈:

    存储在缓存中的内容会带来一些问题。 请要求客户删除其 C:\Users\中的整个 RSTD 文件夹 \AppData\Roaming location。 同时要求他们以管理员身份启动它。

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    删除 RSTD 文件夹后、错误最终消失!

    感谢您的耐心等待。

    最棒的

    Fatih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fatih:

    太棒了! 很高兴能提供帮助!

    最棒的

    Zigang