Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
我们正在 成功地在我们的平台上构建并运行 C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_3_6_2\labs\lab0015_pplcount_68xx。
我正在尝试让 SBL 在我们的板 IWR6843上工作。 我们尝试使用以下 SBL 映像启动相同的映像、但两者都显示相同的问题。 我按照 SBL_design.pdf 中给出的步骤操作。
C:\ti\mmwave_sdk_03_00_03\packages/ti\utils\sbl
C:\ti\mmwave_sdk_03_02_00_04\packages/ti\utils\sbl
问题1:我们分别通过 metaage 1和4的 uniflash 成功刷写了 SBL 映像(xwr86xx_sbL.bin)和人员计数应用程序(pplcount_lab _xwr68xx.bin)。 刷写完成后、主映像将在下次重新引导时引导、SBL 不会出现。 请检查从 Uniflash 获取的以下日志。
问题2:我仅刷新了 SBL、并在下次重启电源时成功启动。 我已成功上传 Teraterm XMODEM 发送选项中的图像。 映像已成功下载到闪存中。 但图像卡在"Parsing completed"消息。 主映像永远不会引导。 请参阅 SBL 日志、其中主映像已从 Teraterm XMODEM 传输成功下载。 下一次重新引导再次进入 SBL、并卡在"Parsing completed"。 请检查以下日志。
(小部分
(小部分
按 CR 键或 Space 键停止自动引导并更新元映像...
在 90 89 88 87 86 85中从闪存加载现有元映像
调试:更新选定的元映像
调试:正在擦除 SFlash...
调试:闪存擦除完成
调试:通过 UART 使用 XMODEM 开始映像下载
CDebug:写入的总数据= 0x81680
调试:解析完成
调试:次级引导加载程序应用程序启动
(小部分
按 CR 键或 Space 键停止自动引导并更新元映像...
在 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 66 65 64 63 62 61 60 59 57 55 54 52 51 50 49 48中从闪存加载现有元映像 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 5 3 2 1
调试:器件信息:制造商:C2、器件类型= 23、容量= 15
调试:解析完成
SBL 是否起作用? 如果是、这里可能会出现什么问题?
请帮您解决问题吗?
此致、
Senthilkumar K