This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425-Q1:DRV425和 DRV425-Q1之间的区别是什么?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/926664/drv425-q1-what-is-the-difference-between-drv425-and-drv425-q1

器件型号:DRV425-Q1

两个器件的额定温度均介于-40C 和+125C 之间、但在引脚布局/封装方面是否存在任何差异? 这些器件的主要区别是什么? Q1是否已获得汽车应用的批准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Usman、

    大家好、感谢您提出这个问题。  Q1具有不同的布局和尺寸、包括4个角焊盘。  只有 Q1已获得汽车应用批准并通过了汽车资质认证流程。   

    功能是相同的、但与所有器件一样、请参阅数据表以了解每个版本的规格。  对于这两个器件、我认为规格非常相似、如果不相同、但情况并非总是如此、我将离开存储器。  数据表将是最终资源。   

    如果您有任何其他问题、请告诉我。