This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/IWR6843ISK:readUartCallbackFcn (hDataSerialPort、0);无效

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/926179/compiler-iwr6843isk-readuartcallbackfcn-hdataserialport-0-invalid

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:IWR6843

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!  

我尝试在我从另一个论坛获得的 Matlab 代码下运行、但为什么 readUartCallbackFcn (hDataSerialPort、0);函数无效、我只是知道我是否可以将此代码用于 IWR6843 ES 1.0?

%读取字节
readUartCallbackFcn (hDataSerialPort、0);

如果 bytes_available 标志= 1
bytes_available _FLAG = 0;
%fprintf ('bytevec_cp_len、bytevecAcclen =%d %d \n'、bytevec_cp_len、bytevecAcclen)
如果(bytevec_cp_len + bytevecAcclen)< bytevec_cp_max_len
bytevec_cp (bytevec_cp_len+1:bytevec_cp_len + bytevecAcclen)= bytevecAcc (1:bytevecAcclen);
bytevec_cp_len = bytevec_cp_len + bytevecAcclen;
bytevecAccLen = 0;
其他
fprintf (错误:缓冲区溢出、字节 vec_cp_len、字节 vecAcclen =%d %d \n'、字节 vec_cp_len、字节 vecAcclen)
结束
结束

bytevecStr = char (bytevec_CP);
magicOk = 0;
startIdx = strfind (bytevecStr'、char ([2 1 4 3 6 5 8 7]);
如果~IsEmpty (startIdx)
如果 startIdx (1)> 1
bytevec_cp (1:bytevec_cp_len-(startIdx (1)-1))= bytevec_cp (startIdx (1):bytevec_cp_len);
bytevec_cp_len = bytevec_cp_len -(startIdx (1)-1);
结束
如果 bytevec_cp_len < 0
fprintf (错误:%d %d \n'、bytevec_cp_len、bytevecAccLen)
字节 vec_cp_len = 0;
结束

totalPacketLen = sum (bytevec_CP (8+4+[1:4]).*[1 256 65536 16777216]');
如果 bytevec_cp_len >= totalPacketLen
magicOk = 1;
其他
magicOk = 0;
结束
结束

byteVecIdx = 0;
if (magicOk = 1)
%fprintf ('OK、bytevec_cp_len =%d\n'、bytevec_cp_len);
IF debugFlag
fprintf ('Frame Interval =%.3f sec、'、TOC (tStart));
结束
tStart = tic;

[标头、byteVecIdx]= getHeader (bytevec_CP、byteVecIdx);
detObj.numObj = 0;
对于 tlvIdx = 1:header.numTLV
[TLV、byteVecIdx]= getTlv (bytevec_CP、byteVecIdx);
切换 tlv.type
案例 MMWDEMO_UART_MSG_Detected_Points
如果 tlv.length >= obj_struct_size_bytes
[detObj、byteVecIdx]= getDetObj (bytevec_CP、...
byteVecIdx,……
TLV.length、...
Params.dataPath.rangeIdxToMeters,...
Params.dataPath.dopplerResolutionMps,...
Params.dataPath.numDopplerBins);
结束
案例 MMWDEMO_UART_MSG_RANGE_PROFILE
[RP、byteVecIdx]= getRangeProfile (bytevec_CP、...
byteVecIdx,……
TLV.length);
案例 MMWDEMO_UART_MSG_Noise_profile
[np、byteVecIdx]= getRangeProfile (bytevec_CP、...
byteVecIdx,……
TLV.length);
案例 MMWDEMO_UART_MSG_Azimut_static_Hear_map
[Q、byteVecIdx]= getAzimuthStaticHeatMap (bytevec_CP、...
byteVecIdx,……
Params.dataPath.numTxAzimAnt,...
Params.dataPath.numRxAnt、...
Params.dataPath.numRangeBins、...
num_angle_bins);


案例 MMWDEMO_UART_MSG_RANGE_DMPLOP_HEAT_MAP
[RANGEPLOPLOPLOPLOPLOPLOP、byteVecIdx]= getRangeDopplerHeatMap (bytevec_CP、...
byteVecIdx,……
Params.dataPath.numDopplerBins,...
Params.dataPath.numRangeBins);
案例 MMWDEMO_UART_MSG_STATS
[StatsInfo、byteVecIdx]= getStatsInfo (bytevec_CP、...
byteVecIdx);
%fprintf ('sInfo:%d、%d、%d %d %d \n'、StatsInfo.interFrameProcessingTime、StatsInfo.transmitOutputTime、 StatsInfo.interFrameProcessingMargin、StatsInfo.interChirpProcessingMargin);
displayUpdateCntr = displayUpdateCntr + 1;
InterFrameCPULoad =[InterFrameCPULoad (2:End);StatsInfo.interFrameCPULoad];
activeFrameCPULoad =[activeFrameCPULoad (2:End);StatsInfo.activeFrameCPULoad];
guiCPULoad =[guiCPULoad (2:End);100*guiProcTime/Params.frameCfg.framePeriodicity];
如果 displayUpdateCntr =40
UpdateDisplayTable (Params);
displayUpdateCntr = 0;
结束
否则
结束
结束


byteVecIdx = header.totalPacketLen;


if ((Header.frameNumber - packetNumberPrev)~= 1)&&(packetNumberPrev ~= 0)
fprintf ('Error: packets lost:%d,Current frame num =%d \n',(Header.frameNumber - packetNumberPrev - 1),Header.frameNumber)
结束
packetNumberPrev = Header.frameNumber;
结束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:

    请提供您提到的论坛帖子的链接、以便我也能看到它。

    此致、

    Connor Desmond