This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:如何配置 SDK OOB 演示 DSP 版本以使用 DSP 进行距离处理?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/923111/iwr6843-how-to-config-sdk-oob-demo-dsp-version-to-use-dsp-to-do-the-range-processing

器件型号:IWR6843

大家好、团队、

SDK3.4 OOB 演示中。 距离 FFT 处理在 HWA 中完成。 我们是否有任何编译选项可将其更改为 DSP? 然后、我们可以使用 DSP 来执行所有信号处理。

我曾尝试在编译选项(MSS 和 DSS)中删除"-define=OBJDET_NO_RANGE"、但它不起作用。

谢谢。

此致、

Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    您还需要修改资源文件 ti\demo\xwr68xx\mmw\mmwa_res.h、以使用 DSP 而不是 HWA 进行范围处理。

    谢谢

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh、

    感谢您的支持、我稍后将尝试并提供反馈。

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一种绕过 HWA、禁用 HWA 中的 FFT 引擎和窗口引擎的更简单方法。 然后、我们可以在 L3中保存 ADC 原始数据。

    谢谢。