主题中讨论的其他器件:AWR2243
Google 搜索: 在提出问题之前、请尝试查找与您所面临问题相关的其他一些主题。 我们建议您按如下方式使用搜索引擎: "site e2e.ti.com "
下面是一个示例:"Site e2e.ti.com issues in SPI connect"(SPI 连接中的站点问题)
级联培训材料: https://training.ti.com/build-cascaded-radar-using-tis-mmwave-sensors
其他一些参考文档:
- https://www.ti.com/lit/ug/swru553a/swru553a.pdf?ts=1592233809335&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FMMWCAS-RF-EVM
- http://www.ti.com/lit/ug/tiduen5a/tiduen5a.pdf?ts=1591276895544
- http://www.ti.com/lit/an/swra574b/swra574b.pdf?ts=1591276995981
- https://www.ti.com/lit/ug/spruis6/spruis6.pdf
mmWave Studio 级联用户指南: http://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-STUDIO/latest/exports/mmwave_studio_cascade_user_guide.pdf
在发布任何查询之前、请参阅上述用户指南的第13节、了解故障排除选项。
如何 从命令行捕获数据?
请查看 mmWave Studio 用户指南第22节"通过 Matlab 控制 mmWaveStudio "。 mmWave Studio GUI 可以启动本地客户端端口以侦听服务器命令。 我们专门为 MATLAB Controlling mmWave Studio 案例记录了这一点、但可以扩展到其他工具/语言。
如果您想探索在没有 mmWave Studio 的情况下捕获数据和配置设备的可能性,请参阅以下链接线程:
(+) TIDEP-01012:不带 mmWave Studio 的配置/数据采集-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛
(+) MMWCAS-RF-EVM:定期收集和解析捕获数据-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛
(+) MMWCAS-DSP-EVM:是否有办法在没有 mmWave Studio 的情况下控制 DSP EVM? 传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛
2. TDA 卡无法捕获数据
A) 即使成功捕获,SSD 中也没有数据文件:
请参阅 MMWAVE_STUDIO_SCAND_USER 指南的第13节。
其他供参考的主题: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/871563
无法通过网络从 mmWaveStudio 连接到 TDA2XX。
- 在提出问题之前、请尝试 mmWave_studio 级联用户指南第13节中提到的故障排除步骤。
- 有时、WiFi 连接也会对采集卡造成问题。 尝试从 WiFi 断开、仅连接以太网电缆。
- 用户也可以参考以下主题以供参考: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/917791/3391777
无法通过 SPI (通过 SPI 连接按钮)连接毫米波传感器
有关故障排除、请参阅 mmWave_studio 级联_user 指南的第13节
5、4芯片级联板能否用作2芯片板? 如果是、需要执行哪些步骤?
用户可以选择/取消选择要在 mmWave Studio 中使用的器件数量。 单击左侧工具栏中的“Setup TDAxx Capture Card”(设置 TDAxx 采集卡)按钮,然后选择要启用的设备数量。
除此之外、如果用户希望重复使用 Studio 软件包中提供的示例脚本、请记住相应地对其进行编辑(根据器件使用情况)。
6.用户能否单独从 mmWave Studio 解析原始数据?
mmWave Studio 软件包中提供了独立的 MATLAB 示例、可帮助用户快速入门。 它们包括 mmWave Studio 之外的解析功能、包括描述数据和元数据格式的文件。
请参阅以下主题以了解级联中的原始数据格式: (+) MMWCAS-DSP-EVM:什么是 Linux 级联雷达板中主/从.bin 文件的数据格式? 传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛
7. 用户能否将四个 AWRx2xx 芯片中的任何一个设置为主芯片或单芯片进行测试? 如果是、流程是什么?
用户可以参考以下主题: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/895738
8. 如果用户使用定制设计板、请注意以下问题:
a) 20GHz (FMCW)射频 LO 由主芯片生成并分配给从器件和主器件。 相关信号/引脚被称为 FM_CW_SYNCx/CLKX。 因此、除了从器件中的连接外、FMCW_SYNCOUT 还需要连接回同一主器件的 FMSW_SYNCIN 线路以实现同步。
b) 在基于软件消息的帧触发的情况下、帧时序同步由主芯片控制;在基于硬件的帧触发的情况下、由主机处理器控制。 请注意、在此模式下、用户需要在 PCB 上路由主器件的 DIG_SYNCOUT、并将其连接到从器件和返回主器件 DIG_SYNCIN。 此 DIG_SYNCIN 会触发帧时钟、如果未完成或存在抖动、则可能会发生故障。
9. WinSCP 不工作时如何访问 TDA2xx 目录?
如果由于某种原因无法使用 WinSCP、则可以使用串行术语应用程序(如 Teraterm)执行相同的操作。 使用以下命令导航到同一目录
"cd / 以“root”作为用户名登录后,在 vi 编辑器中打开相关脚本进行所需的编辑。
10、即使从级联 EVM 成功捕获数据、SSD 目录中也没有文件是什么?
有关此问题的一些调试步骤、请参阅以下主题: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/871563
11.如果 TDA ARM 因 mmWave Studio 中的"创建应用程序响应超时"错误而失败、如何继续下一步?
对于所有或部分器件、宽度和高度配置为"0"时通常会出现此错误。
这可能是由于以下原因造成的:
1.您的器件可能存在一些错误的配置集、请检查该配置集。
2.有时、如果未正确刷写 TDA2xx 固件、则会导致此错误。 请参阅 mmWave Studio 用户指南、了解有关此操作的步骤。
3. SSD 可能已满。 格式化 SSD 一次、然后重试。
4.有时 SSD 不存在或未被检测到也是可能的。 同样、请按照用户指南中提到的步骤确保正确检测到 SSD。
4.确保 TDA2xx 板已正确连接到射频板。 松动的连接也可能导致这种情况。
5.请确保您至少为主设备启用了一个 RX (这是 Studio 的要求)。
6.如果您配置的设备数量少于在设置 TDAxx 采集卡中启用的数量、则可能会发生这种情况。
12.收到以下错误时如何继续:"CAPTURE_RESPONSE_NETWORK_ERROR 异步事件已收到! 连接错误! 请重新启动 TDA 板"。
这通常是在 TDA2xx 采集卡网络外时出现的。 尝试从 PC ping TDA 卡、反之亦然、以确保它已连接到网络。 如果没有、请按照用户指南建立连接。
13.Radar SDK 3.7和 Radar SDK 3.8不适用于 AWR2243级联成像套件
请参阅
和
7. 用户能否将四个 AWRx2xx 芯片中的任何一个设置为主芯片或单芯片进行测试? 如果是、流程是什么?
用户可以参考以下主题: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/895738