This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM94022:关于电源电流

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM94022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/880908/lm94022-about-supply-current

器件型号:LM94022

您好、E2E、

当观察到 LM94022的电源电流时、电源电流将上升至接近100mA 峰值、该宽度约为40 μ s。 此外、该峰值电流发生在2Hz。
TI 是否知道原因? 请给我建议。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    我是否理解当器件导通时电源电流似乎出现尖峰?  在40µSecs μ s 后、电源电流是否稳定回 µA μ A 范围? 您能否提供器件上电时的电流示波器捕获? 与电源电压一起使用?

    能否提供有关 LM94022器件如何连接的原理图?

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen、

     

    感谢你的答复。

    1 μ A 我:器件导通时电源电流似乎出现尖峰吗?   

    >>是的。

    2 μ A:电流在40µSecs μ s 后是否稳定回到 µA μ A 范围?   

    >>是的。

    3 μ s 您能:器件上电时的电流示波器捕捉吗? 与电源电压一起使用?

    >> 准备好后、我将上传。

     

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    我将等待您的数据来帮助了解问题。

    谢谢、

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭此线程