This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70:输出对探测非常敏感、并且它漂移也很敏感

Guru**** 1207390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70, TLA2022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/924598/lmt70-output-is-oddly-sensitive-to-probing-and-also-it-drifts

器件型号:LMT70
主题中讨论的其他器件: TLA2022

当使用"示波器探测 LMT70的输出时、电压会有所下降。  我们可以确定这一点、因为我们有一个 ADC (TLA2022)和固件报告输出。

探针为10Meg、13pF、但压降大约为100mV、例如800mV。  我们还看到、在静态系统中、输出随时间缓慢漂移、在任一方向上大约为10 C 或更高、而室温没有显著变化。  

是否有任何合理的解释、或者我们是否有损坏的 IC?  它们是否对处理或焊接非常敏感?

谢谢、
Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    DSBGA 器件对处理和焊接很敏感。 与裸片完全封装在塑料中的其他封装相比、封装几乎不存在。 因此、它们可以被切断。 任何 BGA 也可能会在器件下方捕获磁通残留物。 该磁通提供了强大的漏电路径、这可以解释您看到的问题。  

    LMT70和一般的模拟温度传感器没有真正强大的输出驱动器。 它肯定优于没有缓冲输出、但 LMT70的额定输出仅为+/-5uA 的拉电流/灌电流。 无意中对其进行过功率是合理的、通过未清理的磁通泄漏微安是可能的。 尽管驱动强度较弱、但输出阻抗和最大电容负载(典型值为28ohm、最大值为1100pf)不会被配置显式破坏。  

    LMT70旁边是否有旁路电容?

    您如何将示波器探头接地?

    LMT70和 ADC 之间是否存在很长的距离? 您是否正在使用布线?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们似乎有焊接问题--检查了更多的电路板,几乎只需轻轻一触,就可以将一些器件从电路板上扫下!

    Scott