主题中讨论的其他器件: TLA2022
当使用"示波器探测 LMT70的输出时、电压会有所下降。 我们可以确定这一点、因为我们有一个 ADC (TLA2022)和固件报告输出。
探针为10Meg、13pF、但压降大约为100mV、例如800mV。 我们还看到、在静态系统中、输出随时间缓慢漂移、在任一方向上大约为10 C 或更高、而室温没有显著变化。
是否有任何合理的解释、或者我们是否有损坏的 IC? 它们是否对处理或焊接非常敏感?
谢谢、
Scott
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当使用"示波器探测 LMT70的输出时、电压会有所下降。 我们可以确定这一点、因为我们有一个 ADC (TLA2022)和固件报告输出。
探针为10Meg、13pF、但压降大约为100mV、例如800mV。 我们还看到、在静态系统中、输出随时间缓慢漂移、在任一方向上大约为10 C 或更高、而室温没有显著变化。
是否有任何合理的解释、或者我们是否有损坏的 IC? 它们是否对处理或焊接非常敏感?
谢谢、
Scott
您好、Scott、
DSBGA 器件对处理和焊接很敏感。 与裸片完全封装在塑料中的其他封装相比、封装几乎不存在。 因此、它们可以被切断。 任何 BGA 也可能会在器件下方捕获磁通残留物。 该磁通提供了强大的漏电路径、这可以解释您看到的问题。
LMT70和一般的模拟温度传感器没有真正强大的输出驱动器。 它肯定优于没有缓冲输出、但 LMT70的额定输出仅为+/-5uA 的拉电流/灌电流。 无意中对其进行过功率是合理的、通过未清理的磁通泄漏微安是可能的。 尽管驱动强度较弱、但输出阻抗和最大电容负载(典型值为28ohm、最大值为1100pf)不会被配置显式破坏。
LMT70旁边是否有旁路电容?
您如何将示波器探头接地?
LMT70和 ADC 之间是否存在很长的距离? 您是否正在使用布线?
谢谢、
任