Other Parts Discussed in Thread: LMP91002, TIDA-00854
主题中讨论的其他器件: TIDA-00854
您好!
我们有兴趣使用 TI 参考设计 TIDA-00854或 LMP91002、并通过以下问题来决定如何开始进一步的发展方向。
- 您能不能告诉我们 TIDA-00854设计和 LMP91002单芯片组解决方案之间的更好方向?
哪种方式在业绩方面更可靠,在采购方面更稳定?
LMP91002是处于主要生产还是刚刚处于试运行状态?
- 您的设计测试(TIDA-00854、微功耗电化学气体传感器放大器参考设计)和 LMP91002的应用信息(包括传感器测试程序)显示了您使用 CO 气体进行的测试。 如果我们使用上述两种解决方案中的任何一种开始开发、您是否有其他气体的测试结果并为我们提供结果?
- 上述两种解决方案中的任何一种都可以在不更改硬件或电路的情况下通过固件调整来调整不同的有毒气体或其他电化学传感器吗?
是否可以通过固件编程来调整运算放大器增益和偏移、而无需修改偏置或 ADC 等电路? 当我们继续进行 SIL2、FM、EN、防爆等认证和审批时、这个问题很重要、以便在审批后不更改我们的硬件。
- EVM 板:每个解决方案都有 EVM 板吗?
感谢您提前提供的宝贵建议。
Tony