This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001:OPT3001中的 I2C 问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/923076/opt3001-i2c-question-in-opt3001

器件型号:OPT3001

尊敬的 TI:

 

我们的系统 I2C 以100kHz 的频率运行、我们希望引用标准模式(100kHz)、如图所示。

但是、我们发现数据表的时序似乎是快速模式(400kHz)而非标准模式(100kHz)。

我们是否有任何问题只是遵循标准模式(100kHz)的时序?

谢谢!

 

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    无需担心、支持 i2c 规范中定义的标准模式速度。

    最棒的

    Alex